This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:查询 INA210 Vos 和增益误差平均值以及标准差数据(未绘制)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894937/ina210-inquire-ina210-vos-and-gain-error-average-value-and-standard-deviation-data-not-plot

器件型号:INA210

您好、先生、

请问您是否有 INA210 Vos、增益误差 平均值以及标准差数据?

我们需要实际的 vale、而不是数据表中的图。

如果您有任何疑问、请随时通过邮件与我联系。

谢谢你。

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    Vos 和增益误差的平均偏差和标准偏差分别为:(0.013uV、6uV);(0.056%、0.043%)。

    此致、Guang