This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA113:具有滤波器的器件。

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894688/pga113-device-with-filter

器件型号:PGA113

大家好、

我的客户需要一个具有抗混叠滤波器的可变增益放大器、在该放大器中、他们可以设置截止频率(FC1 = 4.7KHz 和 FC2 = 10kHz)。  请帮助您提供建议和意见。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    我们没有具有可编程 RC 滤波器的可变增益放大器。  PGA113包含一个双通道多路复用器。

    如果它们只关心外部噪声的滤波、则可以在多路复用 CH0和 CH1输入端使用两个不同的 RC 滤波器;并且(如果需要) 可以在 PGA113的输出端和 ADC 之间使用更高带宽的电荷反冲滤波器。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的参与。

    此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    这些抗混叠滤波器的规格是什么?

    Kai