This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:应力迁移

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894604/tlv9062-stress-migration

器件型号:TLV9062

尊敬的 PIC:

您是否有 以下器件的应力迁移数据或与我们分享? :数据是同一个软件包不会有问题。

TLV9062IDGK

我们需要它来通过我们的库斯坦的分辨率

此致、

Kiroku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiroku-san、

    我不知道是否对我们的器件执行了此类测试或表征。  如果执行该操作、我也不确定这是公开提供的信息。  请允许我咨询我的同事、我将在这里再次答复。

    同时、您是否有关于客户请求的更多信息?  请求看起来确实有点模糊。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiroku-san、

    作为后续行动、客户是否认为应力迁移与电迁移相同?

    此外、您能否澄清客户的应用?  这是工业应用吗?

    谢谢、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel San、您好!

    感谢您的确认。

    不、它们不会认为是相同的。 我们希望获取有关电迁移的信息。

    应用也适用于工业应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiroku-san、

    遗憾的是、未针对该器件捕获此数据。

    通常不会采集 TLV9062IDGK 等工业器 件的电迁移信息、因为这些器件在现场的产品生命周期时间不会很长。

    以下是器件产品页面中的资质认证摘要:

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel San:

    感谢你的答复。

    注意、我将尝试向 他们解释该测试基本上不是针对工业器件实施的。

    最好的 Reagards