This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:信号频率在通过 PGA281时变化的原因

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894804/pga281-why-the-signal-frequency-is-varied-when-through-pga281

器件型号:PGA281

为 PGA281提供10mVpp 400kHz 输入正弦波信号、它输出 具有12dB 衰减的19kHz 正弦波信号,信号更改原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PGA281是一款高精度仪表放大器、具有极低的失调电压、低漂移和小增益误差。  这些类型的器件通常用于测量相对较低频率的信号、并针对直流性能进行了优化。  应用包括应变仪、过程控制、4-20mA PLC 输入、其中测量的频率相对较低、需要较高的直流精度。

    小信号增益与频率响应间的关系如图16所示。  在增益或衰减较高的情况下、频率响应在20kHz 左右保持平坦、增益/衰减将开始作为频率的函数降低;如下所示、因此不适用于高频信号。  

    它还使用斩波稳定输入放大器(自动归零技术)、可在整个温度范围内实现出色的直流稳定性(低偏移)、消除闪烁噪声、斩波放大器的频率约为250kHz (基于1MHz 时钟、在数据表第14页中进行了讨论)。 因此、由于小信号频率响应(根据增益/衰减限制为~20kHz)以及斩波放大器以250kHz 的频率运行、该器件将无法与400kHz 的输入信号配合使用。  

    谢谢、此致、

    Luis