This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549-HiRel:Theta JC 查询

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549-HIREL, OPA541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894090/opa549-hirel-query-on-theta-jc

器件型号:OPA549-HiRel
主题中讨论的其他器件: OPA541

您好、先生、

我注意到、OPA549-HiRel 数据表将结至外壳的热阻指定为0.1C/W

但标准 OPA549T 器件具有1.4 C/W

我想问、由于差异很大、这是否正确。

如果这是正确的、较低的热阻将是一个显著的优势。  

我还记得在一段时间前看到了 TI 生产的其他功率放大器之一(OPA541?)的评论

也就是说、数据表中关于热阻(也是0.1C/W)的错误、但我找不到链接。

因此、我的问题就在上面。

等待您的反馈。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    尽管 Hi-Rel 和标准器件采用相同的封装、但出于多种原因、我倾向于信任高可靠性数据表中的此参数。

    高可靠性数据表是最新版本、其中包括旧 Burr-Brown 数据表中计算示例散热器热阻的部分的更新副本。 在更新的示例中、0.1 C/W 被替换为 θJC Ω、取代 了标准/Burr-Brown 数据表中最初的1.4 C/W θJC 项。 将标准数据表中的第11页与高可靠性数据表中的第16页进行比较。

    θJCbot 数据表仅列出了 θJC μ A、而不是 θJCtop μ A 和 μ A。 这让我倾向于认为、用于确定此参数的原始测试并非在与用于表征高可靠性器件的冷板测试相同的条件下完成。 请注意、Hi-Rel 数据表列出了参数 ψJT、这是一种将封装应用环境特性描述为1.5 C/W 的热指标 这非常接近 标准数据表中针对 θJC μ W 报告的1.4 C/W。 有关 这些不同参数的含义的更深入说明、请参阅此链接。

    我的理论是、与 旧的1.4 C/W θJC 值相比、0.1 C/W θJCbot 值在对放大器的热响应进行建模时更加精确、这在  高可靠性器件的表征过程中得到了更准确的测量。 我会询问一些问题、并尝试查找有关该器件及其热测试历史记录的更多历史信息。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    经过进一步调查后、与原始裸片相比、HiRel 器件使用了不同的、更低的热阻工艺。 此外、这两款器件的鉴定相隔多年、使用的方法也有很大不同。 因此、它是 HiRel 器件本身优于标准器件的组合、以及使用的不同测试方法。 希望这能解答您的问题!

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    非常感谢您的回答。

    如果可以的话,我想就几个问题寻求更明确的阐述。
    1)高相关 部件说明7 (第3页)指出仿真了 RJ-45。 这意味着使用冷板方法测量还是使用计算机模型模拟测量?
    2) 2)您认为原始 OPA549T 器件的热阻是否仍比数据表中所述的更好、或者高可靠性不同的封装是否也更好? 我计划使用 T 导联格式、但现在我正在考虑改用 S 类型。 我认为这是一个很难回答的问题,因为使用了不同的软件包。
    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    1)  与同事讨论后 、似乎 HiRel θJC 值 可能是从该冷板测试的仿真/建模中得出的、而不是凭经验得出的。 以下是用于测量此参数的一般过程:

    • 通常包含热测试芯片的 IC 封装安装在测试 PCB 上。 这通常是一个 JEDEC 定义的低 k 1s0p PCB、其铜含量低、可最大限度降低 PCB 的热损耗。
    • 该封装的压力安装在铜冷板(具有循环恒定温度液体的铜块)上、引线朝上、外壳在要测量外壳顶部时紧靠冷却板。 否则、当封装的主冷却路径通过焊接板进入 PCB 时、通过 PCB 提供到封装底部的纯铜冷却盘触点。
    • 硅树脂导热油脂或其他导热材料可在冷板和封装之间提供热耦合。
    • 测试试件周围提供了绝缘、以最大程度地降低寄生热损耗。
    • 器件通电。
    • 测试芯片的结温被测量。  
    • 与冷却盘接触的封装表面的温度由热电偶或其他温度传感器测量、并压在该表面。
    • RθJC 的计算方法是将测得的温度差值除以耗散的功率。

    这种 θJC 将被仿真、并且从结果中导出 Δ T。 可靠性报告提到了器件热阻的鉴定、但专门提到了 θJA Ω、因此我无法确认在本过程中根据经验测量了 θJC Ω 元件。 不过,我要说 的 是,模拟冷却盘当然比实际水冷式冷却盘更“理想”。

    2) 根据我对器件的了解、虽然 T/S 器件的热导率可能比 数据表中指定的1.4 C/W 略高、但我不希望实现与 HiRel 器件相关的0.1 C/W 热导率。 修改后的过程无疑是这一改进的主要推动因素、更好 的测试/仿真起着次要作用、但如果 没有针对 T/S 器件的详细仿真结果、则很难在此处比较同类产品。 我的观点是、您的典型值 θJC μ W 将优于1.4 C/W 值、但 从 工艺角度来看、在计算 潜在散热器尺寸、最大功率耗散等时、我仍会使用该1.4 C/W 值、以确保安全。 如果热导率是一个重要问题、我肯定 会建议将散热器与非 HiRel 器件一起使用、如该数据表第11页所述。 遗憾 的是、我对该器件没有足够的实践经验来评论 T 封装与 S 封装的优点。

    希望这对您有所帮助、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    非常感谢您耐心回答问题。

    非常感谢您的大力支持。

    祝你度过美好的一天!

    再见。