请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2376 我不清楚 OPA2376 YZD 的尺寸和封装是什么:
- 数据表第1页的封装尺寸为2.3 x 1.3mm
- 机械制图第36页的主体尺寸为2.178 x 1.14mm
- BXL 文件生成2.65 x 1.65mm 的轮廓和3D 封装、其焊盘比机械制图中的焊盘更大、并导出到 Altium 和 STEP 模型
- 订购信息中的工程图链接在文件中没有封装尺寸
非常感谢
Bernard