This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:关于地址引脚和从器件地址

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/893886/ina231-about-address-pins-and-slave-addresses

器件型号:INA231

你(们)好

您能告诉我从器件地址设置吗?

1。当连接到 SDA 或 SCL 时、建议使用什么上拉电阻器?
2。请告诉我连接到 SDA 或 SCL 与连接到 Vs 之间的差异。
 如果 I2C 以与 VS 相同的电压上拉、
   地址之间的区别是什么?



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    1.您是在 Vs 和 I2C 线路之间要求一个上拉电阻器建议、还是出于寻址目的要求? 对于寻址、无需上拉、只需将 A0或 A1连接到相应的节点即可。 为了上拉至电源、我们在 INA231EVM 上使用10k 电阻器。 也就是说、上拉电阻器通常是特定于系统的、客户可能需要根据其系统的整体来调整该值。  本应用手册深入讨论了这方面的权衡。  

    2.如数据表第8.5.1.1节所述、该器件能够确定连接到哪个节点。 该器件将 A0和 A1的输入与 Vs、GND、SDA 和 SCL 进行比较、以查看它们是否短接在一起、然后根据比较结果在内部设置 I2C 地址。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁斯:

    感谢您的友好支持。

    可以详细介绍一下2中的答案。

    当 SDA 或 SCL 通过 Vs 上拉时、
    该器件如何区分差异?




    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    该器件检测引脚之间的短路。 电压电平无关紧要。