This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机驱动器(输入:单极(0-5V)输出(双极(+/-5V))

Guru**** 2767955 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894364/motor-driver-input-unipolar-0-5v-output-bipolar--5v

主题中讨论的其他器件:DRV8837C

您好!

寻找与 Arduino 兼容的产品、接受来自 Arduino 或 DAC (例如0-5V)的单极 PWM、并为我提供双极输出(+/-5V 或+/-10V)。

我知道可以使用运算放大器来实现它、但在此之前、我想看看是否有现成的产品。

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    易卜拉欣

    除了 Arduino 提供的 PWM 信号之外、系统中是否有5V 或10V 电源?

    "与 Arduino 兼容的产品"我不知道细节要求。 DRV8837C 呢? 它具有两个通道 、可接受来自 Arduino 的 PWM 信号、并控制集成开关以将输入源连接到输出。 如果从 OUT1到 OUT2需要+5V 电压、Arduino 可以将 IN1设置为高电平、将 IN2设置为低电平。 如果从 OUT1到 OUT2需要-5V 电压、Arduino 可以将 IN2设置为高电平、将 IN1设置为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:  

    感谢您的快速回复。

    我认为这是有帮助的。 我的最后一个问题是有关信号分辨率的问题。 此产品或类似产品是否提高了信号分辨率、或者是否需要使用 DAC 接口(从 Arduino 到 DRV8837C)?

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    易卜拉欣

    我不熟悉 Arduino 代码。 这是 DRV8837C 逻辑表。 Arduino 代码可控制 IN1和 IN2以获得不同的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!