This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:正在寻找 VGA 信号驱动器解决方案

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA830, OPA836, OPA3832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894595/opa836-looking-for-vga-signal-driver-solution

器件型号:OPA836
主题中讨论的其他器件:OPA830OPA3832

大家好、

我的客户正在寻找  符合 VESA1.1规范的 VGA 信号驱动器解决方案、

他们现在是参考 MAX4380和 ISL55033、并询问我们是否有类似的器件、它是否适合上述应用、

我检查了类似的运算放大器特性,发现 OPA836或 OPA830在这种情况下可能适用,请帮助您建议哪种解决方案更适合。

或者在本例中还有其他适合的解决方案、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,Andy,这个问题在几年前的 Intersil 出现在我身上,ISL55033是正确的解决方案-当它从 IBM 进来的时候,不确定这是同样的事情,但如果是这样,ISL55033是一个独特的部分 (当时是一个孤儿、没有销售)-我不认为 TI HSP 集团做过类似的部分-三路固定增益为2是常见的、而 RRout 则不是这样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能否澄清客户正在寻找的规格?  MAX4380和 ISL55033具有不同的特性(一个是增益块、另一个只是放大器)。 这两个器件还具有不同的带宽规格。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上 Andy、我开始忘记了我所做的所有部件(>155个介绍)-但您可能会看到 OPA3832 -在拓扑上类似于 ISL55033、但速度要慢得多。