This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:OPA627和 OPA134的完美电路

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA627, OPA134, TPA6120A2, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894378/opa627-perfect-circuit-for-opa627-and-opa134

器件型号:OPA627
主题中讨论的其他器件: OPA134、 TPA6120A2、 OPA828

您好!
我想在 TPA6120A2前的最佳接线(同相)中使用 OPA627和 OPA134。

遗憾的是、尽管进行了大量搜索、但我没有找到有关 OPA 627和 OPA134用于实现低噪声和良好稳定性的最佳结果的配置或电路的任何信息。
OPA 前面有一个50k 电位器和一个耦合电容器(1uF KP 或40uF/80V 双极电解质)、如图所示。
在输出端有一个 TPA6120A2、如数据表中10.2.1.2.1下所示(在 OPA 和 TPA6120A2之间使用50R 电阻器)。

在电流电路中、所有3个电阻器的值均为10k。
增益为1-3就足够了。
电源为+/- 15V。
该电路将在传统音频设备(DAC、s、CD 播放器)的输出端工作。

OPA627和 OPA134 (两种 OPA 的布线不必相同)在这些条件下通过最低噪声实现最佳性能和最佳稳定性。
是否需要 R1? 或者是否必须在 C1之前插入接地电阻?

提前感谢您的帮助
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    您是否已完成此常见问题解答?

    这个地方是一个真正的金矿:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    Kai 为您提供了一些非常好的资源   、这些资源涵盖了有关高性能音频运算放大器应用的各种主题。 我建议查看他们是否为您的问题提供解答。 如果没有、请告知我们、我们将帮助您找到问题的答案。

    OPA627和 OPA134都是低噪声、高性能音频运算放大器。 OPA627 1kHz 噪声的额定值典型值为5.6nV/√Hz、而 OPA134的额定值典型值为8nV/√Hz。 您必须小心选择 放置在运算放大器周围的电阻器值。 如果它们的值太高 、它们的热噪声 将超过运算放大器的电压噪声、并降低放大器级的总体噪声性能。 您提到了为三个电阻器使用10千欧电阻器。 我会将其降低10倍、或者尽可能减小其热噪声影响。 这也适用于电位器、但它由 R1分流、该路径中的热噪声将是 R1和电位器的并联组合。 我建议查看 TI 高精度实验室-运算放大器、噪声、了解有关噪声问题的更多信息并将其降至最低:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-1

    关于稳定性问题、您所展示的电路没有任何会触发稳定性问题的东西。 最常出现不稳定的原因是放大器电路的相位裕度下降;当通过运算放大器及其反馈环路的相位变为360°(0°)且电路变为振荡器时。 当运算放大器的输出端具有容性负载和/或从其求和节点(反相输入)到接地的电容时、最常发生这种情况。 这本身就是一个庞大的主题、TI 的高精度实验室-运算放大器系列中也对此进行了详细介绍:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-1

    请注意、OPA627和 OPA134 JFET 运算放大  器都是传统的运算放大器、虽然仍处于有效状态、但您可能需要考虑使用较新的器件。  OPA627具有新 的对应 器件 OPA828:

    http://www.ti.com/product/OPA828

    比 OPA627的噪声更低。 对于 OPA134、我建议查看 TI 的音频运算放大器、该放大器包含许多 JFET 输入器件:

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/products.html

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程