This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:THS4531的输入三角波形、如何使设计输出正弦或余弦波形?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/893796/ths4531-input-triangle-waveform-to-ths4531-how-to-make-the-design-to-output-sin-or-cos-waveform

器件型号:THS4531

大家好、

我的客户使用 THS4531、输入信号为 三角波形。 他们希望 THS4531输出变为   正弦或余弦波形。

您是否有任何 SCH 来展示如何实现这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    很久以前我就是这样做的:

    总谐波失真<0.4%:-)

    但这是一个低频应用、只有当三角波的振幅不变时、它才起作用。

    您能更详细地介绍一下您的应用吗? 三角波的频率范围是多少? 振幅范围是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的输入频率是固定的、您会说的是您只希望频谱中的基波、这意味着带通滤波器-  

    您知道 THS4531是 FDA、如果正确、请改用 THS4531A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否希望电路将三角波转换为正弦波、以实现宽频率范围或仅一个频率? 什么是终端设备?您需要的正弦波的精度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    频率为500kHz。

    测量结束时测量的是测量光学编码器。

    你有任何建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    您能否发布原理图或其他任何详细信息?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    客户只需开始他们的设计。 我们没有 SCH。

    您可以参考有关该应用程序的此链接。  

    http://www.ti.com.cn/solution/cn/servo-drive-position-sensor?variantid=20216&subsystemid=21741