This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL054:加电序列

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TL052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894486/tl054-power-up-sequence

器件型号:TL054
主题中讨论的其他器件:TL052

您好!

VCC+和 VCC-可以按任何顺序加电?

或者它们必须同时加电?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、  

    强烈建议 VCC+和 VCC-同时上电或彼此非常接近。 原因是运算放大器内部电路设计为不能让一个电源先于另一个电源导通。 此外、请确保在此加电期间、不会在输入引脚上施加信号。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    我们在产品中使用了数千个 TL052、并且在不均等的加电和断电方面从未遇到任何问题。 尽管如此、正如 Bala 已经提到的、您绝不能违反绝对最大额定值、甚至不能简单地违反绝对最大额定值、这一点非常重要! 此外、电源必须具有闩锁保护。 我在以下帖子中讨论了这个问题:

    Kai