This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:正确使用 IN+/ IN-和 VBUS 引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894261/ina233-properly-use-of-the-in-in--and-vbus-pin

器件型号:INA233

尊敬的 E2E 团队:

我们希望 使用 INA233来监控我们的系统所需的电流和功率。

我们已经设计了原理图、在放置过程中、我在数据表中看到了一些内容-第44页(图46)。 INA233布局示例)。

在这里、您可以将 VBUS 引脚连接到 IN-引脚、而不是如第15页所述的 IN+引脚(图25。 输入滤波)、第一页也是如此。

因此、这就提供了切换引脚 IN-和 IN+的想法、这对于电路板布局而言是很好的-在本例中、IN-将大于 IN+。

这是允许的吗? 您是否还拥有适用于强大瞬态滤波器的设计指南?

非常感谢你的帮助。

祝你度过一个愉快的周末

此致、

Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    允许开关 IN+和 IN-以简化电路板布局、这是双向电流感应放大器的一种设计。 INA233是双向 CSA。 在翻转符号后、测量将是相同的。

    有关瞬态保护设计理念、请参阅 此参考文档

    玩得开心!

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    非常感谢您的确认。 正如我已经看到的、我更愿意问、您在分流电阻器的输入范围中提到了什么。

    因此、我将翻转 n ü µC 应用程序上的符号以获得正确的值。

    我将查看您提到的有关瞬态保护的文档。 我将向各位提出关于这一部分的问题。

    此致、

    Xavier