This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358比较器转换问题

Guru**** 2539560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM393, LM2664, TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894388/lm358-lm358-comparator-transition-issue

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: LM393LM2664TPS60400

尊敬的先生:

我想为 LM358比较器生成双电源。
目前我使用 RS 4815 Recom DC 稳压器为我的 Comperator 供电。
我正在寻找具有成本效益的解决方案。您是否有任何建议的 IC。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murthy、

    LM393是一款更好的比较器、因为它是一款比较器。  

    您已经拥有的正电源的电压是多少?  负电源比正电源小一点是否可以? 这将允许使用电容式电压逆变器。 您是否想到了负电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    您能否展示您的电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢主席先生的建议、而不是 LM358。

    您已经拥有的正电源的电压是多少?

    ANS:5V 直流或25VDC (两个电压都可用 SIR)。

    2.如果负电源比正电源小一点、那是可以的吗?
    答:是的、先生没有问题、实际上我是用比较器的负输出驱动 PNP 晶体管。
    因此它应该能够驱动。 我认为-1.5至-5V 是可以的。

    这将允许使用电容式电压逆变器。 您是否想到了负电压?
    答:是的、先生。我对电荷泵和电容倍频器不太了解、但我会尝试使用它、先生。
    我需要您的指导、帮助您掌握相关知识。

    感谢您的指导  

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5383.LM358.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murthy、

    要获得负电压、请考虑 LM2664或 TPS60400