This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2471:接地连接错误

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894414/tlv2471-wrong-ground-connection

器件型号:TLV2471

对于 TI 白皮书《正弦波振荡   器》应用报告、SLOA060 2001年3月第14页、8.1微安桥式振荡器、图12:运算放大器的负输入接地。 他还说、如果您在我使用的运算放大器上使用双电源、则可以消除 Vref 2.5V +连接、并且该+连接点接地。 这意味着10k Rg1电阻器的两端都将接地、从而使电阻器不在电路中。 我认为运算放大器的负输入不应接地。 我是对的吗? 如果您要向我展示如何操作、我将对其进行试验或使用您的仿真器。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alvin

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../alvin_5F00_wien.TSC

    此电路的 THD < 0.015%(主要为 K2)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

    图12中的 RG1与图中所示毫无用处、两侧均为交流短路。 我的第一个想法是、反相输入上的接地符号不应在那里。 这非常明显。