This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:为霍尔效应传感器构建差动放大器

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV9001, TINA-TI, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894143/lm358-building-a-differential-amplifier-for-a-hall-effect-sensor

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: TLV9001TINA-TITLV6001

尊敬的 e2e-Team:

我想放大 Honeywell 霍尔效应传感器的信号(型号:SS59ET):

sensing.honeywell.com/.../ss39et-ss49e-ss59et

灵敏度约为1.5mV/G 无磁场的传感器输出为 VCC/2。 在我的情况下、这将是3.0V/2=1.5V、因为我希望在项目中使用一个锂纽扣电池。 根据霍尔效应传感器前面磁体的方向、输出波动范围为+-5mV (在2cm 的距离内)和+-15mV (在1cm 的距离内)。

我是运算放大器的初学者、并使用 LM358构建了基本差分放大器:

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm

请参阅下面的电路图:

对于分压器、我使用了2.2k、对于放大器、我使用了 R1=2.2k 和 R2=22k 和68k。 结果很有希望、但我想问专家们如何更好地设计放大器。

1.您建议的电阻器比率是多少?

2.尺寸对我的项目至关重要。 您能否推荐尺寸更小的运算放大器? 目前、我仅使用单个运算放大器、不需要 LM358。

3.您是否建议使用任何滤波器电路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markovicz、  

    你正朝着正确的方向前进。  

    请查看此差分放大器电路 :http://www.ti.com/lit/an/sboa274a/sboa274a.pdf。 它与您当前使用附加 Vref 组件的设计非常相似。 如果您有任何疑问、请查看并告知我们。  

    此应用不需要 LM358、因为您的电源电压要低得多。 我会推荐一些低电压轨到轨器件。 请查看下面的比较表:

     

    如果需要更小的封装尺寸、我建议使用 TLV9001、它采用 X2SON 封装。  

    接下来、我强烈建议在设计前仿真您的差分放大器。 您可以使用我们的免费仿真软件 TINA-TI、该软件位于 :http://www.ti.com/tool/TINA-TI。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    非常感谢您的帮助! 我已经下载了 TINA、并对软件和一些运算放大器电路进行了一些有趣的探索。 我的问题已经解决了很多。

    我只想说一点:是否可以下载 TLV9001或 TLV6001等组件以在 TINA 中支持它们?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markovicz、  

    太棒了! 很高兴听到您喜欢 TINA-TI。  

    是的、您可以在此处下载 TLV9001的参考设计:  

    同样、您可以在此处下载 TLV6001的参考设计:  

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markowicz、

    您可以直接从以下产品网站下载 TINA-TI 参考设计:

    然后、将 TINA-TI 参考设计中的模型直接复制并粘贴到仿真中。 这可以保证(几乎始终)您获得可用的最新模型。

    Kai