This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:Tina 仿真工具

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894238/opa211-tina-simulation-tool

器件型号:OPA211

您好!

我已下载 OPA211 TINA 模型。 但是、该模型不适用于单极电源电压。 它在双极电源电压下工作正常。 在数据表中提到、它适用于超过4.5V 的单极电源电压。  

此致

曼诺伊雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    您能否与我们分享原理图? 您的共模输入电压可能存在问题。

    如果您的 Vs 在0-4.5V 电压下运行、则 OPA211中的共模仅在2V 至3.1V 之间工作、这可能是问题所在。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    请查找随附的 TINA 工具。 现在 V3 = 5V。因此、它在双极电源下工作得非常完美。 但是、如果我使 V3=0。 那么它不奏效。

    此致

    曼诺伊雷  

    e2e.ti.com/.../Sellen-Key-Filter-Design_5D00_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的澄清。

    此致

    曼诺伊雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    是的、但您的输入信号是双极的、会变为正负。 因此、您还需要双极电源电压:

    为了能够使用单电源电压为运算放大器供电、您需要通过引入偏置电压来调节电路、该偏置电压充当辅助信号接地。 您需要为您的电路获取 RRIO (输入输出轨到轨) OPAMP。

    Kai