This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AGC 放大器选择

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894146/agc-amp-selection

主题中讨论的其他器件:VCA820

大家好、

我的 CTM 想选择一些中频放大器 AGC 或中频放大器滤波器? 增益可调节、100MHz 时的最大增益不少于40dB。 如果信号频率为100MHz、则信号形式为正弦 FM 调制信号。
您是否会就此问题提出一些建议?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的提问。  遗憾的是、我认为它更适合高速放大器组。  它们应该具有与您的应用更相关的器件。  我要将此主题重新分配给他们、他们团队的某个人应该会返回给您。

    同时、我建议您搜索 e2e、看看是否有人发布了与您的申请相关的内容。  我在 不久之前就发现了这个主题、它可能会开始为您提供一些有关器件的想法。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、  

    您可能会看到100MHz 以上的 VCA820系列(4个部件)。