请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
我希望使用具有相同电压和基值的电流升压器。 (例如、5V、100mA 输入和5V、300mA 输出)您是否建议我使用产生比输入更大电流的任何器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我希望使用具有相同电压和基值的电流升压器。 (例如、5V、100mA 输入和5V、300mA 输出)您是否建议我使用产生比输入更大电流的任何器件?
您好!
您是否在寻找类似于 TIPD102中所示的电压-电流转换器?
如果没有、BJT 晶体管是否适合您?
谢谢、
Tim Claycomb