This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:应用问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM2901-Q1, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/893811/lm2901-application-problem

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: 、LM339

您好:

如下图所示、我想知道 LM2901是否 可以在仅 IN 的电压  小于 VCC-2V 时正常工作。

如果 我想输出高电平?、是否有(__LW_AT__IN+)-(__LW_AT__IN-),的最低要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请参阅 LM2901-Q1数据表的第8.2.2.1节!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Kai 所说、LM2901-Q1数据表的第8.2.2.1节对此进行了介绍。

    另请参阅 LM339系列应用手册-第2.2节对此进行了更详细的介绍。

     LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 A)

    为了使输出为"高电平"、同相输入(+)必须高于反相输入(-)。 反相输入(-)必须保持在(Vcc-2V)的有效输入范围内。