This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:IN+/-中的 ESD 单元

Guru**** 2779055 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324KA, LM324, LM324K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/893739/lm324-esd-cell-in-in--

器件型号:LM324

您好!

让我确认一下、LM324数据表显示 IN+/-中的 ESD 保护单元仅在 LM324K 和 LM324KA 上可用。
LM324DR 没有任何 ESD 单元、对吗?
如果正确、当输入意外拉低至-0.3V 时、不会出现大量泄漏电流。 这种理解是否正确?
或者、在这种异常情况下是否存在任何其他预期的异常模式问题? (当然、我知道我们必须保持-0.3V、但我想知道它是为了评估异常情况风险。)

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨沃本-圣、

    LM324K 的输入端具有 ESD 单元。 LM324DR 没有 ESD 单元。 这两种器件都具有负输入电压的二极管行为。 因此、如果驱动输入的源电流不会自然受到电流限制、则必须使用串联电阻来限制电流。

    您可能需要查看  LM324的应用手册。 它包含有关 LM324系列器件的大量特定信息。