This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:工作电流

Guru**** 2815805 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/893463/pga308-operating-current

器件型号:PGA308

您好,

  我有一个与 工作电流相关的问题。 PGA308在 ONEWRIE 模式下工作、但它的芯片工作电流大约为40mA、 传感器和 LDO 消耗3mA。

  Vs= +5V、VREF=2.5V、 惠斯通传感器、具有相同的2.5V 电源。 校准和 通信正常。

  5V 电源和  来自 USB DAQ 板的通信。

   如何降低功耗?

谢谢大家、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    在哪里可以找到 PGA308的工作电流大约为40mA? 您是否使用电池供电的能源运行应用?

    如何降低功耗?

    如果降低输入电压、例如6V、LDO 的功耗= Iout *(6-5V)= I out、单位为 mW。 该器件的输入电压范围为2.7V 至5.5V、请参阅所附图像。 请根据您的应用查看用户指南。

    2.用于1W 应用的上拉电阻器可以是高电平。 我不知道您要在1W 总线上连接多少个模块。 如果器件数量不多、则可以使用较弱的上拉电阻器。 上拉电流源范围为15nA 至45nA。 假设您希望上拉电流为20nA。 Vdd 为3.3V、例如、您的上拉电阻器为3.3V/20nA = 165kOhm。  

    此外、较低的传输数据速度会消耗更少的功率。  

    4.如果您能够使用更低的激励电压和高惠斯通电桥电阻器、因为 PGA308的差分或共模输入阻抗都非常高。  请注意线性输入电压范围、即0.2V 至 Vs-1.4V、请参阅数据表的第3页。

    5.在 IC 中实施 DOUT/Vlamp 功能。 如果可以、请使用 OTP 存储器。  

    6.限制功率放大器的输出电流并最大程度地提高输出电压摆幅。 输出放大器的功耗为 Iout*DeltaV-swing。  

    http://www.ti.com/lit/ug/sbou069b/sbou069b.pdf

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond