This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV339:相同器件的不同成本?

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/893689/lmv339-different-costs-for-the-same-devices

器件型号:LMV339

大家好、我对 LMV339的单个标记的成本差异感到困惑。 例如、LMV339M/NOPB 的成本约为1usd。 但例如、LMV339IDR 的成本约为0.3 μ d。 同一器件的价格降低了三倍。 原因是什么? 为什么要购买更昂贵的设备? 有什么原因吗?  

感谢您的回答  

Vladislav Šmarda ć

捷克共和国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladislav、

    LMV339M/NOPB 是 National Semiconductor 的原始 LMV339。

    LMV339IDR 是 TI 的第二源版本。

    收购 National 后、TI 将继续为需要或需要使用 National 版本的客户提供原始 National 版本。

    对于95%的应用程序、它们是相同的。 但它们是两个不同公司(当时)在两个不同的流程上进行的两种不同设计-因此在临界情况下可能会有差异。

    TI 版本的产量较高、可实现大批量生产、从而降低成本。 这是商业版101.

    因此、如果成本是一个问题、并且您不需要专门使用 National 版本、请订购 LMV339IDR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 是否有任何列表或寄存器,我可以在其中找到有关任何其它 TI 产品的此类信息? 您知道、这一收购问题以及标记中的推论对 TI 的几乎每一款产品都有影响。  ´s 使用 TI 的产品、在这个论坛上提出问题是不切实际的。  

    此致  

    弗拉迪斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladislav、

    与现有 TI 器件重叠的重复基本器件型号的前 National 器件在其通用器件型号中接收到"-N"字样。

    产品文件夹和数据表按通用器件型号(GPN)组织。

    对于 LMV339、有两个产品文件夹。

    如果您搜索"LMV339"、您将获得两个退货:

     LMV339

     LMV339-N

    所以"-N"版本是 National 版本、非"-N"版本是 TI 版本。

    没有资源在一个位置显示"这里是 National 版本、这里是 TI 版本"、不过您可以看到产品文件夹的"参数"表中是否列出了-N 和 non-N。 某些文件夹可能有一个"备选器件"表、其中可能包含"其他"版本。

    只需按基本器件型号进行搜索、例如"LMV339"、然后查看可用的器件型号。