This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1211-Q1:AMC1211-Q1感应精度

Guru**** 2384360 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1211-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/893421/amc1211-q1-amc1211-q1-sensing-accuracy

器件型号:AMC1211-Q1

大家好、

客户希望了解在汽车中使用 AMC1211时如何计算输出电压误差。

增益误差是否包括输入失调电压误差?


 

 

感应电压时、我需要知道该解决方案的感应精度。 哪个因素会影响电压感应可靠性?

AMC1211-Q1输入电阻的增益误差 (AMC1211-Q1 可能在输入侧具有缓冲器、输入电阻为1Gohm?)

2. RF+CF 滤波器?

3. AMC1211-Q1的输入失调电压

3. AMC1211-Q1的调制器性能

4、 TLV313-Q1输入阻抗的增益误差 (但 TLV313-Q1 数据表中没有增益误差和输入电阻值)

5. TLV313-Q1的输入失调电压

我是否应该考虑所有这些问题? 如何向客户推荐合理的电压感应精度?

 

BR

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    感谢您的提问!  

    增益误差是否包括输入失调电压误差?

    不可以、将电压传输视为是 y=mx+b 的形式 m 是增益、b 是偏移。 增益误差是预期增益与实际增益之间的差值。

    感应电压时、我需要知道该解决方案的感应精度。 哪个因素会影响电压感应可靠性?

    所有这些。  

    此 Excel 计算器(查看单端配置、然后选择 AMC1211-Q1)用于1、3和3帐户。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/815789/3019110#3019110

    2.是 RF 上的预期压降,可在预期增益计算中计算和计算。 使射频尽可能小以最大限度地减小压降、增大 CF 以保持 fc =~200kHz。

    TLV 的增益误差将由增益电阻器和反馈电阻器的容差不匹配设置。 即、如果 Rfeedback = Rgain = 1k 并且它们都具有1%的容差、则最坏情况下的最大增益误差为(1k*1.01)/(1k*.99)= 1.02、其中1为预期值。 最坏情况下的最小增益误差为反向值、 (1k*1.01)/(1k*.99)= 0.98、其中1为预期值。

    5. TLV 的输入失调电压将直接转换为输出,即获取 AMC1211计算的最终结果输入失调电压,并添加 TLV 失调电压误差。

    请看一下这些计算结果、如果您有任何问题、请告诉我。