This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要具有短路保护功能的运算放大器的建议

Guru**** 2766475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/893434/need-suggestion-for-a-op-amp-with-short-circuit-protection-feature

主题中讨论的其他器件:TLV9002OPA2990

你(们)好  

我们正在寻找具有短路保护功能的运算放大器、您能为您提供建议。

要求如下  

 输出电流20mA、1MHz GBW、

2.单电源 VCC > 15V,

具有输出短路保护  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pytsai、

    大多数运算放大器具有短路保护。

    "20mA"实际上是什么意思? 最小保证输出电流? 或电流限制期间的最大输出电流?

    顺便说一下、还有其他方法可以将输出电流限制在非常精确的值。 例如、通过将限流电阻器置于反馈环路中、如本培训视频所示:

    www.youtube.com/watch

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    运算放大器需要能够连续拉电流或灌电流20mA。 如果在短路条件下持续发生、则运算放大器不会损坏。  

    如何从数据表中知道运算放大器是否具有短路保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pytsai、

    它通常在数据表中指定。

    我们以 TLV9002为例:打开数据表、查看第7.1节(绝对最大额定值)、第7.10节(第16页的底部)、图33和第8.3.1节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、您好!

    Kai 正确。  大多数运算放大器具有连续短路输出功能。  这意味着它们能够在输出端持续处于短路条件下。  没有时间限制。  例如、请参阅 OPA2990的数据表、这是您的理想选择。

    另一个值是有关过热的注释。  您可以使用 此资源 进一步帮助计算预期热量。

    从同一数据表的图44中、您可以看到短路输出电流随温度的变化而变化。  由于这是一个典型规格、不受最大值/最小值的保证、因此该值会因器件而异  但是、我认为这将为您的应用带来很大的裕度。

    请查看数据表的图14和15、以确保输出摆幅足够接近电源轨。  请注意、对于这些情况、负载连接到 Vs/2。  因此、如果您的负载连接到 GND、您可能具有更好的输出摆幅至 GND。

    此致、

    Daniel