This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631DGNEVM:测量磁场产生的直流电势?

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4631DGNEVM, THS4631, OPA2210, OPA2182, OPA2192, DUAL-DIYAMP-EVM, DIYAMP-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934404/ths4631dgnevm-measuring-dc-potentials-generated-by-a-magnetic-field

器件型号:THS4631DGNEVM
主题中讨论的其他器件: THS4631OPA2210OPA2182OPA2192DUAL-DIYAMP-EVM

大家好、

你好。

我看到 THS4631DGNEVM 是一款跨阻放大器、可用作光学传感器的前端放大器。 但是、我们的客户正在考虑将其用于 测量通过切割磁场产生的直流电势。 使用此 EVM 是否可以做到这一点?

它们有 一个长约1英里(2.43千欧)的 AWG 36磁性导线线圈、并希望执行此直流测量。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    默认情况下、THS4631不是在跨阻配置中设置的、而是常规 FET 输入放大器。 您能否提供有关客户计划如何在此应用中使用 THS4631的更多详细信息?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    根据我们的客户、他将感应微伏范围内的直流电压。 该器件对输入阻抗的要求等于或大于10兆欧表示在进行测量时需要消耗尽可能少的电流、但仪表放大器本身将使用此微分电流进行测量。

    校正、他不使用器件直接测量磁场(霍尔效应器件)。
    他使用的 Fluke 万用表在直流、200 mV 范围上具有10兆欧的输入阻抗、但其仪表的灵敏度不足以 读取微伏范围。 它表示他正在读取某些内容、但电位对于万用表来说太小。 这就是他正在寻找一款德州仪器放大器的原因。
    谢谢!
    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    感谢您的澄清、客户所需的带宽是多少? 它们尝试实现什么增益?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hasan、

    你好。

    我会将其他查询通知客户。

    此外、我可能会直接引导客户使用此主题、以便他能够更好地解释他的用例。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、让客户响应此主题或打开一个新主题、让客户放心。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    我需要在2.43K 欧姆的直流电阻和10、000的放大系数下、在直流微伏范围内进行测量。

    THS4631SGNEVN、放大器 IC、开发工具是否起作用?

    直流电阻是 AWG #36铜磁铁线的线圈、其矩形线圈为2.5英寸 x 2.5英寸。

    我需要放大器 IC 的输入阻抗至少为10兆欧。

    直流电势由线圈通过磁场产生。

    读数为纯直流 没有交流分量。

    我 需要能够为我的应用获得的最佳放大效果。

    达尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darden、

    2430欧姆是线圈的电阻吗?

    您知道线圈的电感吗? 它是空气线圈吗? 还是包含内核?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、                                                                                                                 2020年8月29日

    1. 线圈的电阻= 2430欧姆
    2. 近似 L (线圈的电感)= 174.6微亨
    3. 磁芯=水

    注释:这些数字是近似值。  我用于确定电感的公式是用于圆形线圈的。  实际的一个平展为矩形形状(23-5/8" x 1-1/16")。  

    我将这些值的总和乘以2、得到一个圆的周长、并从公式 d = C/π 推导出半径。 我不知道"经挤压"的圆是否具有相同的电感。 此外、我使用的磁芯是水(H2O)。 我 µH 的公式是针对空气:L (Δ t)= a2n2 / 9a + 10b、其中 L =电感、单位为微亨、a =线圈半径、单位为英寸、b -线圈长度、单位为英寸、n =匝数。

     

    如果您需要更准确的电感估算、美国国家仪器公司的6-1/2位 DMM、NI USB-4065可以直接测量电感。 我现在无法使用这种方法,但如果需要,我可以为这种衡量作出安排。

     

    达尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darden、

    我认为 OPA2210比 THS4631是更好的选择。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 THS4631可能不是最佳选择。 该器件的最大输入失调电压设置为大约500uV。 由于带宽不是问题、因此在这种情况下、带宽较低的 FET 输入精密放大器将更好地工作。 OPA2210的问题是其差分电阻为400千欧。 在精密放大器团队中循环、以帮助为此应用推荐器件。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hasan。

    焦急地等待您的回复。

    达尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    由于这是一个微伏级直流测量应用、它可能需要一个尽可能低1/f 噪声的极高精度运算放大器。 如果运算放大器的增益设置电阻保持合理(<10千欧姆)、则自动置零运算放大器可提供最高性能。  

    OPA2182是我们的 µV Precison 放大器自动置零运算放大器、 最大电压偏移为±4 μ V、TA =–40°C 至125°C、 以及5.7nV/√Hz (10Hz、100Hz、1kHz)的典型输入电压噪声密度和18nVRMS ( f = 0.1Hz 至10Hz)的典型输入电压噪声。 自动置零运算放大器架构可消除非开关运算放大器架构的1/f 噪声。 其差分输入阻抗为0.1 GΩ|| 3.7pF 、比应用所需的10兆欧高出十倍频。 以下是 OPA2182数据表的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2182.pdf

    有人提到、增益需要为10kV/V、这非常非常高。 我不建议尝试在一个阶段实现所有增益。 虽然 OPA2182运算放大器的开环增益非常高、但当闭环增益为10kV/V 时、增益误差会非常大 OPA2182是双路运算放大器、可在两级排列的两个运算放大器之间轻松共享增益。  

    以下是我们刚刚发布的有关级联运算放大器增益级主题的新应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa356/sboa356.pdf

    如果您出于某种原因不想尝试自动置零运算放大器方法、请查看我们的 e-Trim 精密运算放大器之一- OPA2192:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa192.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Thomas。

    我正在查看用作 器件平台的 TI DIYAMP-SOIC-EVM 评估模块。

    如果我级联 OPA2122、那么这是否会对元件的空间产生作用?

    达尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darden、

    首先,感谢您提供线圈的电感:-)

    在 μ µV 范围内放大信号并不是一件容易的事情。 您是否熟悉电子电路的构造?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是 Kai。

    达尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darden、

    双 DIYAMP-EVM 专为 8 引脚封装中的 OPA2182等双运算放大器而设计。 由于 DIY PC 板专为12种不同的电路配置而设计、因此您很可能能够将其用于 OPA2182放大器测试。 下面是 DUAL-DIYAMP-EVM 的链接:

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou193/sbou193.pdf

    查看不同的放大器配置、看看它是否适合您的两级设计。 我怀疑它可以使用。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas、

    感谢大家的帮助。

    达尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darden、

    祝您在微伏放大器电路中一切顺利。 很高兴我们能提供帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darden、

    我会尝试使用该电路:

    e2e.ti.com/.../darden_5F00_opa2182.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai。

    1微法拉及以上的电解电容器吗?

    如果是、是否可以使用钽电容器?

    此外、我应该为它们使用什么额定电压、例如20 VDC?

    对于电阻器而言、0.1瓦是否是令人满意的额定值?

    此外、电感器 L1有许多选择、即180微亨

    (屏蔽是其中之一)。

    达尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darden、

    有关该电路的一些注释:

    1. R9、L1和 C7是传感器的等效电路。 C7是估计值、因为电路的带宽较低、因此实际值不重要。

    R1和 C1形成无源低通滤波器。 在第一级运算放大器的输入端始终是一个好主意。 R1 (和 R3)约为 R9的十分之一、因此其额外的电阻器噪声不会发挥任何相关作用。

    3、两个运算放大器级的增益均为101、总共约为10、000。

    4.您会在电路中看到很多低通滤波、例如 C2、C3、C4、... 其理念是大幅降低50Hz 和60Hz 技术频率下的增益、因为即使是来自电源变压器或其他变压器的最低60Hz 交流电也会破坏测量结果。

    5、显示的运算放大器没有电源滤波。 我100µF 在 OPAMP 的每个电源引脚上使用一个由100R 和 μ F/16V 铝电解电容器组成的 RC 滤波器、并联100...470n X7R。 这不仅有助于降低 HF 噪声、而且有利于电源电压定序。

    6.为避免接地回路发生危险,我会为电路提供两节9V 电池。

    7.此电路中只能使用性能最高的组件。 请勿使用厚膜电阻器或碳膜。 仅使用最高精度的薄膜电阻器。 我将采用温度系数为25ppm/K 的0.1%电阻器。 然后、您可以确保电阻器中使用了正确的薄膜材料。

    由于所涉及的信号电压极低、因此此处的散热问题不存在。 话虽如此、我不会采用所有过小的电阻器。 0805适用。

    由于"微音器"效应、电容器在这里尤为重要。 电容器在触碰或扭曲时会产生电压。 当放大 μ µV 信号时、该微音器效应将是一种灾难。 根据经验、电容器的介电数量越高、微音器效应就越高。 因此、在信号路径中、必须省略 X7R 陶瓷电容器。 NP0还可以,但在 NP0很难找到4µ7

    我会像这样拿聚酯薄膜盖:

    电解电容器会由于其特殊的电介质材料而产生闪烁噪声、因此也应避免在此处的信号路径中使用。

    一些附加提示:

    a.焊点会形成许多 µV μ C/K 的不需要的热电偶 通常、电压会背对背串联并相互抵消。 但是、当焊点被带到不同的温度时、不需要的热电偶电压会破坏您的测量。 因此、我会使用大型铝外壳、从而使整个电子产品实现均匀的热化。

    b.不要将任何显示铁磁力的金属罩用于外壳和护罩。 它们可以极大地放大外来磁场和不需要的磁场。 它们只需进行保护、而是将外来磁场传输到您不想拥有它们的位置。 只能使用铝和铜。 优于未合金软铝、而不是耐铝。

    C.整个电路必须刚性和刚性。 没有电缆、现在应该允许电线移动。 这对于传感器电缆尤其重要。 电缆移动会通过改变电缆电容以及由于屏蔽层在绝缘材料上的摩擦运动而导致噪声。

    D.您需要将传感器本身放在屏蔽层(法拉第笼)内。 薄铝箔(与厨房箔一样薄)可提供适当的静电屏蔽、而不会对应用直流频率范围内的磁场造成太大的阻尼。 (我用厨房箔屏蔽了我的 Stratocaster,在这里不能抑制较高频率:-))

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai 的帮助

    达尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    在您的最新消息中、我有关于项目5的问题:

    1. 100R 的值是多少?
    2. 100R 是否与100uf、16V 铝电解电容器串联?
    3. 100-470nf X7R 陶瓷电容器是与100R 和100uf 电解电容器并联、还是与100uf 电解电容器并联?
    4. 是否可以使用9V 电池供电的稳压器 IC 代替 RC 滤波器?  

    此外、我需要一个适用于 OPA2122的评估模块。 发送给我的 PC 板上的评估模块集合没有双电源电路。

    我还需要一些空间、以便在您发送 给我的原理图中添加其他组件。 你有什么建议吗?

    达尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darden、

    0204封装的电阻器的电压。 电源滤波组件应如下所示:

    为了给所有组件提供更多空间、我将采用两个 OPA2182、并且每个仅使用一半。 将未使用的运算放大器连接为电压跟随器(+输入到信号接地、-输入到 OPAMP 输出)。

    OPA2182允许输入电压低至负电源电压、是的、甚至比负电源电压低0.1V。 因此、似乎可以为 OPA2182单电源供电。 遗憾的是、OPA2182的输出电压不能变为负值。 在单电源电路中在中间电源产生辅助信号接地的常见技巧将在这里不起作用、因为即使使用复杂的滤波、最低电源噪声也将直接注入信号路径、并将破坏您的测量。

    因此、此处仅应使用双极电源电压供电。 然后、该电路可以从 OPA2182的极适当电源电压抑制中获益、并且不会将电源噪声直接耦合到信号路径中。

    可以通过稳压器为电路供电、但这很关键。 它将在第二步中执行它。 首先、我要让电路使用电池运行。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在使用法拉第笼时、我可以将笼用作运算放大电路的信号接地、还是需要将两者隔离?

    换言之、我能否将50欧姆 SMA 同轴电缆连接器安装在实心铜法拉第笼上、将该笼用作接地、或

    我是否必须将固定框架与运算放大器电路隔离并在固定框架上使用接地?

    达尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darden、

    没有简单的答案。 它取决于您的屏蔽方式以及屏蔽层连接到信号接地的位置。 我们应该考虑到我们正在处理 µV 信号:-)

    我将使用此屏蔽方案:

    您可以看到三个屏蔽层、一个屏蔽层(粉色)覆盖第一放大器级(包括传感器)的组件、另一个屏蔽层(蓝色)覆盖第二放大器级的组件、最后还有一个屏蔽层(红色)覆盖整个电路、包括两个单独的屏蔽层。 查看三个屏蔽层到底连接到各个信号接地的位置。 请注意、三个护罩不应相互接触。

    我会创建两个不同的本地信号接地、一个粉色接地端和一个蓝色接地端。 第一放大器级(包括传感器)的所有组件、或者换句话说、粉色屏蔽层覆盖的所有组件都应连接到粉色信号接地和第二放大器级的所有组件(即蓝色屏蔽层覆盖的所有组件) 应连接到蓝色信号接地端。

    由于信号频率带宽非常低、粉色和蓝色屏蔽层不一定需要形成100%完全闭合的外壳、前提是您的应用(手机等)中没有强 HF 辐射。 有些金属片可能就足够了。 但不允许它们通过将它们连接到不同位置的信号接地来形成环路区域。 星点信号使用粉色信号接地星点和蓝色信号接地星点在这里是最佳选择。 这就是我所说的"本地信号接地"。

    50R SMA 连接器可以连接到红色屏蔽层、右侧是红色信号接地端。 这有助于使用电缆屏蔽层作为红色法拉第笼的延伸、这是防止手机辐射的最佳方法。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai。

    当我完成装配体时、我想将其照片发送给您。

    达尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darden、

    您是否认为在您进行设计和测试时可以立即关闭此 e2e? 如果以后需要更多帮助、您可以随时打开新的 e2e 查询。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程