尊敬的 TI 团队:
我的客户对 I2S 时钟有一些问题。 我们使用评估板 TAS5825m 和 TAS5825m 放大器。 我们的想法是检查不同 的音频系统配置。
有两种配置:
一般设置为扬声器配置:单声道和音频处理:SmartAmp (1.48K)
1) 1)其他设置为默认设置。
2) 2)第二种配置的主要理念是"轻松验证哪条通道。" 这是通过在两个驱动器之间具有非常宽的分频来实现的。 低音通道在350Hz 左右滚降、高音扬声器在9kHz 左右滚降。 因此、应该可以轻松地识别哪个通道。 此外、还应该可以轻松地识别我的代码是否已加载。
只要将低音或全频驱动器连接到任一通道、您就会听到真正的底座或真正的高音。 电平可能会很低、因为这里没有太多输出。
图1:扬声器配置:单声道
图2:音频处理:SmartAmp (1.48K)
图3:X-over 如下所示(第二种配置)
主配置工作正常、但如果我们使用第二种配置、则没有声音、有时我们在0x71寄存器中收到代码为" 0x04 "时钟错误"的错误。 请帮帮我。
如果您需要任何其他信息、请告知我们。