This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:当 VIN 为0v 时、输出电流不正确(13.8mA @ 12V 电源电压)

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/936012/xtr111-incorrect-output-current-13-8ma-12v-supply-voltage-when-the-vin-is-0v

器件型号:XTR111

当 VIN 为0v 时、XTR111 (XTR111AIDRCR)的输出电流存在一个棘手的问题。

当 VSP (VSYS)为12V、VIN=0V、并且 OD 通过 MCU 开漏输出(VV/VC#2)驱动为高电平时 、对应0V VIN 的输出电流约为13.8mA。 它应该为0mA。  

令人惊讶的是、VIN=0v 时的输出电流随 VSP 变化。 当 VSP 为8.2V 时、它大约为5mA。

R404和 R405结处的电压为0V、因此 I (OUT)应为= 10 x (流经 Rset 的电流)= 0mA。

我通过一个与万用表串联的250欧姆电阻器、在 C403处测量了电流、另一侧连接到接地。  我还尝试拉取 R403、R407、Q12、R404。 拉出 Q12和 R407后 、I 通过与万用表串联的250欧姆电阻器直接在 IS 引脚处测量电流。 但仍会观察到不正确的结果(13.8mA)。

非常感谢解决此问题的任何建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalana、

    在您的原理图中、Q13是 P 沟道 FET 晶体管吗? 您使用的符号看起来像是 N-FET、但器件型号是 P-FET。 您能否验证类型、然后确保在电路中连接源极和漏极、如下所示。 连接到负载的漏极。  

    当输入电压大于0V 时、您的电路是否按预期工作? 或者您是否到目前为止仅在0V 测试过?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalana、

    拆下下拉电阻器 R403。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的回复。 实际上、它仅是符号误差、 BUK6D120-60P 是 P 沟道 MOSFET、我检查了引脚、它们是正确的。 此外、移除 Q12和 R407后、以及将一个250欧姆电阻器与万用表(电流测量模式)和其他万用表引线直接串联到接地端时、上述行为也是一样的。

    我已将 VSYS (VSP)从8V 增加到12V 时、其上限似乎也从19mA 变为26mA。

    当在没有电路大部分剩余部分的裸 XTR111芯片上观察到这种行为时、这种行为非常棘手、而且这仍然是一个难题。

    谢谢、

    Kalana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我已经这样做了,但最终结果没有影响,仍然可以观察到有问题的行为。

    谢谢、

    Kalana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalana、

    当您通过将 OD 驱动为高电平时禁用输出时、IS 和 VG 上的电压是多少? 通常比电源低1.4V、当输出被禁用时、VG 通过一个3k 欧姆电阻连接到 VSP。 这会关闭 Q13。 如果我们看到 IS 和 VG 上的正确电压、那么我们将知道输出电路存在问题。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalana、

    我们一段时间没有听到您的声音、我们希望问题得到解决。 我将关闭此主题、如果您有任何其他问题/信息、请回复重新打开。