This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA821:我认为数据表图片中有问题、是否有人成功地仿真了该图片的电路?

Guru**** 2390885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935654/vca821-i-think-there-is-something-wrong-in-the-picture-of-datasheet-is-there-someone-who-have-succeed-simulating-the-circuit-of-this-picture

器件型号:VCA821

您好!

我认为数据表图片中有问题、是否有人成功地模拟了该图片的电路? 我使用 Multisim,仿真了该电路、但无法实现 AGC 的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    您可以共享仿真文件吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    非常感谢!

        当我更改此电路的输入时、系统的增益从未改变。 所以我认为 可能有任何问题。

    下面是我的文件、一个是 Multisim 的仿真文件、另一个是其图片。

    此致、

    e2e.ti.com/.../AGC_5F00_VCA821_5F00_10.2.5.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    您是否能够提供瞬态仿真的屏幕截图并标记问题? 可以帮助您在 TINA 或 PSpice 上进行此操作。  

    我在下面的 TINA 中连接了电路:

    e2e.ti.com/.../AGC.TSC

    此外、您可能还需要查看此主题:  

    e2e.ti.com/.../152121

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要处理非常缓慢的信号、那么您使用1kHz 的原始 sim Hasan 在积分器带宽中就属于这种情况、 积分器极点需要非常低-这里是1MHz 输入时的电路、红色曲线是控制电压、绿色的输出信号、看起来对我来说是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、似乎我没有在瞬态侧留出足够的时间来正确查看该校正。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您应该将 R8设为100k 并延长运行时间、以便捕获到最终的 VG 值。 VG 随1kHz 信号变化、这就是波形看起来如此糟糕的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢 Hasan! 这对我很有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。

    此致、