This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/INA181:INA181参考设计验证

Guru**** 2390855 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA260, ISO7842, TIDA-01590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934067/webench-tools-ina181-ina181-referance-design-verification

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: INA260ISO7842TIDA-01590

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具


大家好、

我想测量1500C 直流30A
因此、我打算使用 INA181A3
我将使用 BSV001 (1mil)分流电阻器、并 使用独立的直流5V 电源为 INA181A3加电。

我已随附以下设置。

由于我在分流电阻器上的最大电压将为 br 0.030mv,我是否应该使用此设计?






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    遗憾的是、由于违反了器件的共模、此设计将不会按原样工作。

    我们的电流分流监控器不同于传统的差分放大器和运算放大器、因为它们可以在高于器件电源的输入端测量电压。 也就是说、即使是这种能力也存在局限性、如器件数据表中所示。 对于 INA181、允许的最大共模电压为26V、而本设计是高侧应用、输入电压暴露在1500VDC 下。

    您可以通过几种方法来更改系统、以便进行更改。 第一个是实施低侧测量、这将消除共模问题、 但这会以牺牲某些折衷为代价、其中最大的折衷会失去检测接地故障的能力、因为负载现在具有与接地节点一致的分流电阻器。 我们有 一个 TI 高精度实验室 、在这里讨论了这些实现的优缺点、以及如何正确设置它们。  

    如果您决定仍要在高侧实施、则需要实施一种方法、将器件输入端的共模降低到可接受的水平。 如果您的应用中不考虑功率耗散问题、一种方法是使用齐纳二极管钳制器件、以确保器件保持在共模范围内、并使用功率电阻器耗散其余部分。 我们在此 参考中提供了400V 设计

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的"回放"。

    在我的设计中、我将充分隔离我的高电压和低电压源。

    我已修改此设计

     上述设计 使用 INA260、还具有许多其他特性、包括电压和功率测量等

    但我只需要电流测量、因此我想使用 INA260中的 INA181A3、方法是遵循 INA260设计中使用的隔离式设计方法(上面附加的链接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    这更有意义。 通过隔离和悬空接地来确保共模保持在定义的规格范围内、这应该起作用。  

    关于使用 INA181、您应该能够做到这一点。 INA181、ADC 及其各自的电源需要在隔离侧共享公共接地以确保安全运行。 此外、如果逻辑位于初级侧、则需要通过某种方法将数据从 ADC 传递回所使用的任何逻辑、这与所附参考设计中使用 ISO7842的方式类似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Carolus、

    我有一个与这种隔离式设计方式相关的问题。

    是否需要连接"IN-"引脚和"GND"引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    我与 Santhosh 合作完成了同一个项目、我只想澄清一下我们的问题。

    附件是我们用于测量高达30A 的1500V 直流电压的基本电路方框图。

    我们不确定是否需要以红色标记的连接?

    TI https://www.ti.com/lit/ug/tidudm5/tidudm5.pdf?ts=1596144656148&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-01590上的1200V 参考设计

    有0欧姆电阻器、我们不确定它是否放置在最终设计中

    此致、

    Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhothh 和 Dragan、

    是的、需要进行此连接。 这些参考设计的配置方式是"GND_HV"是一个悬空接地、堆叠在1500V 负载之上。 正如我在初始帖子中提到的、INA181可处理的共模电压范围为-0.2V 至26V。 然而、每个引脚上的电压相对于电流感测放大器的接地引脚。 通过建立此连接、您可以有效地将器件的共模强制为0、以确保器件在指定范围内运行。 如您所见、负载线以适当的 GND 端接、如果没有定义层叠的 HV 接地连接、引脚上的共模将为1500V、正如我在第一次响应中所说的那样。

    此外、我在分析过程中发现的一件事是:对于导致 LDO 的变压器抽头、有一个绘制不良的基准:

      

    确保根据实际原理图将变压器的抽头正确配置为 LDO IN 和 GND:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您的回答和澄清! 对我来说、一切都很清楚、我们为什么要连接它。

    是的、这是基本方框图、当我们绘制原理图时、我们将注意确切的连接。

    我们现在正在寻找能够承受1500VDC 的变压器。  Wurth 在 参考设计中提供的电流互感器750315240  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudm5/tidudm5.pdf?ts=1598647634353&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-01590

    适用于1200V、正如我们了解的参考设计"此应用中使用的变压器为 Würth 750316031 (1:1.75→3.3:5.775)。 选择的变压器封装的工作隔离电压大于1.2kV、爬电距离和间隙额定值大于11mm。 使用同一设计执行1.5kV 电流感应的唯一限制因素是变压器的间隙。"

    此致、

    Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dragan、

    如参考设计文档所述、在此电压电平下、随着电压增大、需要增加爬电距离和间隙以满足某些安全标准。 我们在电路板中放置了一个槽、以满足爬电规格、但间隙受变压器限制。

    之所以选择此选项、是因为本设计中使用的推挽式变压器是专为与 SN6505搭配使用而设计的通用器件。 尽管如此、初级侧和次级侧之间的间隙不够宽、无法达到1500V、因此我们实现了1200V 设计。 在发布此设计时、需要使用定制变压器才能达到1.5kV、但这是相当长的一段时间之前的情况、现在可能有其他目录器件可满足这些要求。   

    我建议您首先与您的团队指定您的特定隔离要求。 然后、您可以确定隔离式偏置电源所需的变压器。 无需更改上述基准中的 SN6505。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    感谢您的回答。

    我们向 Wurth 发送了有关变压器的查询。 我们搜索了他们的网站和产品系列

    https://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/products_pbcm/product_spotlight/ti_sn6505b.php

    没有现成的变压器可与 SN6505搭配使用、它具有更长的爬电距离。 波恩斯也是如此

    https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/hct.pdf

    我们不打算更改 SN6505、但如果我们找不到合适的变压器、我们可能需要为其他一些制造商提供的变压器实施驱动器。

    此致、

    Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    曾参与此参考设计 TIDA-01590的 TI 员工能否向我们确认、变压器的爬电距离/间隙距离应达到1500 V DC?

    使用过的变压器 750316031 具有11mm 的最小 爬电距离和间隙距离、我认为这足以支持1500V 直流操作。

    此致、

    Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dragan、

    这是一个棘手的问题、因为它没有客观的答案。 这是因为答案与您尝试满足的标准和规格有关。 可能会提供一些额外的澄清。  

    为该设计选择了 TIDA-01590的器件、以满足以下标准:

    – 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12标准的8000VPK 增强型隔离

    –符合 UL 1577标准且长达1分钟的5.7kVrms 隔离

    –CSA 组件验收通知5A、IE 60950-1和 IEC 60601-1终端设备标准

    –符合 GB4943.1-2011的 CQC 认证

    –符合 EN 61010-1和 EN 60950-1标准的 TUV 认证

    –完成所有 DW 封装认证;完成符合 UL、VDE、TUV 标准的 DWW 封装认证、并计划进行 CSA 和 CQC 认证

    如果您不需要满足上述所有标准、 750316031可能确实适用于您的1500V 设计。