This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA821:请参阅 VCA 数据手册(图1)、并在 Multisim 中设计自动增益控制电路(图2)以进行仿真实验。 实验结果显示此电路未实现增益控制功能。 是否有人可以帮助扩展

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA821, OPA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934150/vca821-refer-to-the-vca-data-manual-figure-1-and-design-the-automatic-gain-control-circuit-figure-2-in-multisim-for-simulation-experiments-experiments-result-shows-tha-this-circuit-does-not-achieve-the-function-of-gain-contro

器件型号:VCA821
主题中讨论的其他器件: OPA820

您好!
     请参阅 VCA 数据手册(图1)、并在 Multisim 中设计自动增益控制电路(图2)以进行仿真实验。 不断调整输入信号的大小(从0.1mV 到20mV)、但仿真结果显示电路增益从未改变。 此外、OPA820运算放大器的输出电压始终为4.182V、因此 VCA821的增益控制电压从未改变。 此电路不能实现增益控制功能。 有人能帮助解释原因吗?

谢谢!

0.1mV 至20mV 参考VCA数据手册 μ V (图1 μ V),在Multisim中绘制了自动增益控制电路仿真电路图(图2),进行仿真实验。不断调整输入信号的大小(),但是仿真结果表明电路增益大小从未变过。而且OPA820运放的输出电压一直是4.182v,该电路并没有起到增益控制的作用,有人可以帮忙解释一下原因吗?谢谢!μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我所做的原始电路看起来是这样的、基准被带到反相侧、反馈积分器上的 V+ GND、请尝试一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢。   不幸的是,它没有奏效。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该线程、因为它正在此处寻址:

    最棒的

    Hasan Babiker