This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:我们能否在 V+端连接+5V、在 V-端连接-5V

Guru**** 2928160 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6001, OPA172, TLV172, TLV9351, OPA990, LPV511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935941/tlv6001-can-we-connect-5v-at-v-and--5v-at-v-

器件型号:TLV6001
主题中讨论的其他器件: OPA172TLV172TLV9351OPA990LPV511

主席/女士,

我们能否在 V+处连接+5V、在 V-处连接-5V 作为 TLV6001IDCKR 的输入电源 ?

如第9页所述,第7节中提到的混淆是 :VS= 1.8V 至5V (±0.9V 至±2.75V)(1)”

请求帮助澄清这一点

提前感谢

Haranath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 电源电压(VS)是 V+和 V−引脚之间的差值、因此在您的情况下为10V。

    (没有 GND 引脚、因此从 TLV6001的角度来看、±2.5V 电源看起来与5V 电源完全相同。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haranath、您好!

    只是想补充一点、Clemen 是正确的、这是了解我们运算放大器数据表的一般方法、而不仅仅是 TLV6001。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的确认。 再提出一个请求、您可以推荐合适的单通道运算放大  器、它具有 V+(max)>=+5V 和 V-(max)>=-5V、并且与 TLV6001IDCKR 引脚对引脚兼容。

    提前感谢

    HARANATH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索功能中输入10V 和 SC70。 TLV9351和 OPA990尚未采用 SC70封装。 TLV172/OPA172‌‌没有轨到轨输入。 LPV511具有不同的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haranath、您好!

    这是我使用 Clemens 引用的搜索工具获得的结果。  

    如果您选择 搜索 TI 拥有的所有运算放大器、而不仅仅是通用器件、则可以获得更多选项。  只需确保仔细检查引脚对引脚的兼容性。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。