主题中讨论的其他器件: PSpice for TI、 LM2902、 OPA197、 LM224、 TINA-TI
大家好、
一位客户尝试在 PSpice for TI 中模拟 LM224A、但仿真不收敛。
以下是他的查询详情。
"当使用 LMx24_LM2902模型时、使用+和-平衡电源时、一切都能正常工作。 当我尝试使用+5V 和 GND 时、仿真不收敛。
我尝试使用+2.5V 和-2.5V 电源、仿真运行。 当我尝试使用+2.6和-2.4V 电源时、仿真未运行。 我是否错误地使用了该模型?
当使用 LMx24_LM2902模型时、在使用+和-平衡电源时都能正常工作。 当我尝试使用+5V 和 GND 时、仿真不收敛。
它是 PSpice 下载的一部分。
这是许多可用的 TI 运算放大器模式之一。"
在我最近一次尝试解决该问题时,我只是采用了“opa197测试电路”,将信号源的偏移调整为200mV,并验证了仿真运行正常。 然后、我将运算放大器与 LMx24_LM2902模型(在 TI 通用运算放大器组列表下)交换、并开始尝试不同的电源电平设置。
同样、仿真运行良好、并在电源设置为+2.5V 和-2.5V 时提供预期结果。 它未在+2.6V、-2.4V 或+5V、0V 的电源设置下收敛。
所使用的模型不是来自 LM224A 产品页面、而是来自随 PSpice for TI 一起安装的库。
我获得了几个屏幕截图、其中显示了电源电压为+2.5和-2.5伏时模型的工作情况。 在我所需的+5V 和 GND 条件下、仿真失败。 当电源在+2.6V 和-2.4V 时稍微"不平衡"时、它也会失败。
请允许我向您寻求帮助、以解决此错误。
此致、
Danilo