This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:输入失调电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932331/tlv9064-input-offset-voltage

器件型号:TLV9064

你好,先生

在使用 TLV9064时、我们发现输入失调电压问题、是否有消除该失调电压的建议? 请提供建议

Yihung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihung、

    感谢您的提问。  您能描述一下您的问题吗?  任何原理图和结果都将有所帮助。

    根据问题的不同、应用程序可能会使问题变得更糟、并且可以修复。  您还可以选择具有较低失调电压的器件、以获得更精确的结果。  请注意、所有器件都将具有一些失调电压和一些输入偏置电流。  但是、这应该符合数据表规格。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    这是我们的基准电路。

    如果我们要关闭 NPN、我们将 Vset 设置为0电压。 当我们这么做时、我们会发现一些小的泄漏电流通过 NPN。 我们测量了 OP 的输出引脚。 它大约为0.6V。

    Yihung

    How does this constant current sink actually work? - Electrical ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihung、

    I_set 和 R_set 有多大?  此外、IN-引脚上的电压有多大?

    我认为即使输入引脚上的电压非常小、NPN 晶体管也会导通并开始发射一点电流。  为了使 NPN 完全关闭、您可能必须将输入降至0伏。

    如何将 V_set 设置为0? 您是否使用电压源?  我建议尝试将 V_set 节点接地、以查看它是否正常工作。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    ISET 约为400mA、Rset 约为1 Ω、导通时间约为100uS、逆变器引脚电压约为0.4V。

    运算 Vcc 电压为3.3V。

    我们将使用 PMOSFET 作为电源开关。 其电压为3.3V。 对于非逆变器引脚(Vset)、我们有2个电阻器并将3.3V 分配到0.4V。 关闭 PMOSFET 并将 Vset 设置为0电压。

    Yihung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihung、

    感谢您提供的额外信息。  您能否显示输入的原理图?  我只是想确保我理解正确。  当 PMOSFET 关断时、同相输入是否连接到 GND?

    如果不是、一个良好的运行测试将使器件保持通电状态、但将同相输入接地。  然后、查看 NPN 是否一直尝试开启。

    此外、对于其中的一些设计、我在设计中看到了反馈电阻器。  我认为这有助于保护输入免受大电流的影响。  您可能需要考虑实现反馈电阻器。  请参阅 本文档的电路36 - 38

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dainel

    这是我们的电路、如果 我们添加(红色圆圈区域)、您能告诉我任何问题吗?

    Yihung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihung、

    这样做会使 NPN 完全关闭变得更困难、甚至不可能完全关闭、并且会改变您的可用运行区域。  原因是节点1不能变为0V。  如果节点1变为0V、这意味着电流必须从 V_MCU_3V3通过电阻器流经节点1。  但是、该电流也必须流经反馈电阻器和 Rs、这意味着会产生压降、从而防止节点1变为0。

    我还制作了一个 TINA 文件来展示过程。  这是电路。  首先、您将看到没有额外电阻器的输出电流。  其次、您可以看到如果您放置了电阻器、会发生什么情况。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    您是否意味着如果我们添加节点1电路、则意味着 TLV9064引脚2不能再为0V? 对吧? 有什么副作用吗? 意味着 TLV9064引脚2上始终存在2mV 电压、引脚1为0V、是否有任何副作用?

    您能否帮助我将 R1中的电阻值更改为147K、R2为100 Ω/R3为1 Ω、并为我再次进行仿真? 您放置的电阻值似乎太大、因此当输入 Vg1低于2.6V 时、不存在输出电流。

    Yihung

    Yihung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihung、

    我对这种混乱深表歉意。  我错误放置了电流探头、然后误解了结果。  

    我像以前一样重新运行了仿真。  这次、我测量了 IN-引脚和输出引脚上的输入电压。  我还测量了流经负载(R4)而不是通过 R3的负载电流。  现在您可以看到下面的新结果。

    您可以看到、晶体管确实完全关闭。  发生的情况如下。  R1、R2和 R3创建了接地的电流路径。  这会导致 IN-引脚上的电压为~3.3V。  当 VG1 <~3.3V 时、放大器充当输出低电平或接近0V 的比较器。  这会进入晶体管的栅极、而不会打开。  因此、电流可以忽略不计。

    当 VG1 >~3.3V 时、放大器的输出可以上升并打开晶体管。  这会创建负反馈路径、以便电路可以按预期工作。

    如果这毫无意义、请告诉我。  我已经包含了用于运行仿真的 TINA 文件、以防您想自行调整值。  如果您愿意、我还可以运行进一步的仿真来减小 R2。  我想这将是下一步。

    此致、

    Daniel

    e2e.ti.com/.../TLV9064_5F00_Current_5F00_Source.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihung、

    我一段时间没有听到你的反馈。  我希望你的问题已经得到充分解决。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我、否则我将认为此事已结案。

    此致、

    Daniel