This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器:带宽

Guru**** 2542760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935274/op-amps-bandwidth

运算放大器带宽将受到电阻器(RF)和电容器(C1)的影响、并且我可以知道截止频率为1/(2 π* RF* C1)、如果我使用 typeIII、则带宽将会改变、如果可以改变我计算截止频率的方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是"typeIII"?

    您能给我们提供一个原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    就像这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我们展示您在哪里找到了此电路?

    此外、"Vo"是输入信号吗?  我认为该电路会存在偏置问题、因为 Vref 将在 IN+处设置电压、而 Vo 将在 IN-通过 R1和 R4处设置电压。  假设这些电压不同、我认为这是一个安全的假设、则放大器的输入将被分离、输出将进入其中一个输出轨。

    如果我没有考虑到任何问题,最好能看到原始文件。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI 关于补偿器的文档中的电路、我的问题是我需要一个高带宽运算放大器、我观看了 TI 培训  

     TI 高精度实验室-运算放大器:带宽
     在视频中、带宽受 CF 和 RF 的限制  
     当我使用 III 型补偿器时,带宽受哪个组件的限制?  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否查看过此 应用手册的第8至10页?  它应涵盖您有关极点和零点位置的所有问题。  至于我之前关于放大器输入端电压的评论、我认为该问题的答案位于第2页。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你误解了我的意思  
    我的意思是如何决定运算放大器带宽我观看有关运算放大器带宽 的视频、如 这种情况  
    在视频中、带宽限制与 CF 和 RF 有关  
    如果我的电路是 III 类、则带宽是谁  
    如果我希望我的带宽高达1M、我如何选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我想我现在已经理解了。

    要选择具有正确带宽的器件、您必须获取所需带宽并将其乘以所需增益。  这将为您提供增益带宽积"GBW"。  然后、您需要搜索至少具有这么高 GBW 的运算放大器。

    最好留出一定的裕度、因为数据表 GBW 只是一个典型规格。  每个单元的实际值都不同。  有些人建议您乘以10倍。  例如、带宽= 10kHz、增益= 10V/V => 10kHz x 10V/V x 10 = 1MHz 的 GBW。

    要了解详情、您可能需要观看 此视频

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我观看了视频  
    我有一些问题

    增益= 10V/V 同相增益是否正确? 1+RF/R1 可以使用同相来轻松计算增益

    但是、如果我的电路类似于 III 类、在这种情况下没有直流增益、那么我如何计算带宽  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我要使用 FP2 (请参阅我之前的一篇文章)作为关注点。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说截止频率由 FP2决定?

    如果  同相增益=20 GBW=20M、则运算放大器带宽由同相增益决定、因此带宽为20Meg/20=1M

    但是、当我使用 typeIII 时、如何知道非反相增益在哪里? 如果我不知道同相增益如何知道带宽?

    很抱歉、这个问题对我来说已经很困惑了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用手册 向专家介绍、但不向新手介绍。

    由于 III 型补偿器的频率响应具有高波浪且根本不恒定、请首先定义您的"反相增益"和"带宽"这两个含义。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 的,III 型补偿器 根本不是恒定的,所以  
    1) 1)在 TI 运算放大器数据表中、带宽由同相增益乘以带宽= GBW 决定?
    2) 2)如果 GBW 基于  同相增益乘以带宽= GBW  、当我使用 III 型补偿器时、如何计算 GBW

    3) 3)如果我 的信号频率为1MegHz、我如何选择 OPA、我 希望该信号 能够通过 OPA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运算放大器的 GBW 是运算放大器固有的特性。 它不依赖于电路。 电路将确定增益和实现增益的频率。 然后、您需要确保您的运算放大器具有足够的 GBW 来覆盖该增益和带宽。 要验证这一点、请将您需要的 V/V 增益乘以您希望该增益的频率、以 Hz 为单位。 无论该数字是多少、您都需要具有更高 GBW 的器件。

    对于 III 型补偿器、我将获取 FP2的频率和 FP2的增益、并将这些值相乘。 然后、选择一个 GBW 大于该数字的放大器。 FP2的位置由设计选择。

    如果您的目标信号为1MHz、则需要确定在该频率下需要多少增益。 例如、如果您希望1MHz 信号的增益为5V/V、那么您选择的运算放大器需要大于5MHz 的 GBW。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我将计算 III 型补偿器的噪声增益:

    e2e.ti.com/.../type3compensator.TSC

    然后、我将搜索最大值并添加20dB 的线性增益储备。

    20kHz 时为8dB + 20dB 意味着 OPAMP 的最小单位增益带宽约为500kHz。

    1MHz 时为0dB + 20dB 意味着运算放大器的最小单位增益带宽为10MHz。

    因此、如果您的输入信号带宽为1MHz、我将选择10MHz 运算放大器。

    您的输入信号带宽是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我无法理解为什么需要 ti 加20dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用+20dB、以便为您提供设计裕度。  这样做是因为并非所有放大器都具有数据表中给出的 GBW。  单位之间存在一些差异。  温度也会发生变化。  因此、数据表值是一个典型值。

    最好在设计中保留空间裕度和+20dB。

    Kai、请告诉我、我误解了您的意图。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的平均值是,如果我需要20dB 的增益和500kHz 的徽标宽度,所以我需要运算放大器为500k*20,但我需要大约20dB 的裕度,所以我需要找到 GBW =(20dB+20dB)*500kHz?  

    我是否误解了您的意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  但是、在进行计算时、您需要从 dB 变为 V/V。  因此、您需要执行20dB = 10V/V 或 GBW =(10V/V*10V/V)* 500kHz。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了! 感谢大家
    我想问一个问题

    最近、我执行降压转换器的电压模式   
    这是 LC 的波特图  

    在高频时 、我可以看到两个零点  
    但当我测量 GVD 的波特图时  

    两个零点变为一个零  

    我认为我的运算放大器带宽不够大、如果我想看到两个零点、比如 LC、我应该如何选择 OPA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以直接通过直流电关闭大环路来查看全正向增益。 如果运算放大器为实值且具有失调电压和 VOL、VOH 限制、这也会起作用。 VO 设置运算放大器直流输出电压。  

    e2e.ti.com/.../8875.type3compensator.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否提供您使用的电路?  我不理解你的问题。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解此电路的工作原理。 红色元素 的作用是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    VCVS 将输出和1V 电源之间的差值放大10、000 (数字不重要)。 VCVS 的输出为需要12V 输入的电路提供馈电。 因此、您的电路将输出1V + 12V/10、000 = 1.0012V。 同样、确切的数字并不重要。 关键思想是将您的电路偏置到已知的线性工作点。

    R 和 C 是一个低通滤波器、设置为1/6.28/R/C、1.6*10^-16Hz、即使在1Hz 等低频下也能消除电路增益和10k 增益。 R 可替换为电感器。 因此、VOUT / VIN 将是您的电路的增益、就好像红色项目不在那里一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解电路工作原理

    但是、如果我想获得 Vout / Vin 正常的增益、为什么我需要红色元素?
    为什么需要反馈和 RC 滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 Ron 的目的是使用大电容器(C4)将所有交流信号短接至 GND。  他只对传递直流信号感兴趣。  同样、这仅用于测量增益。

    此致、

    Daniel