This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2251:关于 TINA 中的电路仿真。

Guru**** 2515245 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2251, LMC6462, OPA251, OPA2188, LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929918/opa2251-re-circuit-simulation-in-tina

器件型号:OPA2251
主题中讨论的其他器件: LMC6462OPA251OPA2188LMC6482

尊敬的 TI 团队:
需要以下方面的建议:

当输入电压 VG1为1V 时、电路输出6.18nA 的直流电流。

为了在输出端获得交流(正弦波)、我应该对电路进行哪些更改?

方法是在输入端使用基于运算放大器的振荡器。

您能帮我满足这一要求吗?

连接电路以供参考。

此外、pspice 模型包含一个 Lib 文件。 当我尝试在 LTSPICE 中导入相同的内容时、我收到错误"无法打开 OPA.lib"、是否有任何可能的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    如果您可以发布 TINA .tsc 文件、以便我们无需重新构建原理图即可测试电路、这将非常有帮助。

    通过查看您刚才展示的原理图、可以看出您希望使用单个+3.3V 电源。 没关系、但如果您打算在不向交流信号添加直流偏移的情况下向 U3同相输入施加交流信号、则会出现问题。 如果没有直流偏移、U3输入将被驱动至低于0V、而不能摆动至低于0V 的输出将略高于0V。您应该能够将来自+3.3V 的电压相加、以将输入从0V 移开

    OPA2252是一款精密微功耗运算放大器、适用于提供交流输入信号不超过输入共模电压范围 VCM 的应用。 OPA2251高端 VCM 为(V+)- 0.8V、或+2.5V、电源电压为+3.3V。 另一种选择是使用 LMC6462 CMOS 轨到轨输入/输出运算放大器。 LMC6462也是一款精密微功耗运算放大器。

    检查以确保用于 PSpice 的.LIB 扩展名已被识别并可与您提到的仿真器配合使用。 请注意、TI 现在提供了支持.LIB 文件的 TI PSpice。 请参阅以下内容:

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/926889/3424913#3424913?jktype=e2e

    https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/pcb-design/20494/how-to-create-a-new-pspice-model-library

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     在使用另一个 SPICE 仿真器进行仿真时、我实际上提供了一个直流偏移。

    由于所需的电流是交流信号、我假设如果我使用交流正弦波提供输入电压、输出也将是交流电流。

    我已经通过在 VG1处提供正弦波电压信号进行了仿真、并且能够在输出端获取交流电流。

    您能不能建议任何能够以大约30-35Hz 的频率生成正弦波信号的 IC/设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushant、您好!

    正弦波发生器可由运算放大器和无源 RC 组件构成。 以下是有关不同正弦波 振荡器的非常完整的 TI 资源:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa060/sloa060.pdf

    我成功地应用了图10电路。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    我会尝试一下:

    e2e.ti.com/.../sushant_5F00_opa2251_5F00_wien.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai、Thomas、

     感谢您的回复。

    请帮我选择同样的 OPAMP。

    如前所述、输入电压将是正弦波1Vp-p、30Hz 频率。

    输出需要为6nA 交流电。

    我将使用双极电源。 因此无需任何偏移。

    哪种运算放大器最适合该应用? 请向我推荐相同的器件型号。

    另外,对于 Kai 建议的 wein 桥式振荡器,通过检查 OPA251的属性,它可以用于振荡器。 如果 TI 完全可以建议任何其他最适合该应用的替代方案、我们将不胜感激。

    此外、我需要使用运算放大器作为缓冲器。

    运算放大器的输入将介于1uV 至100uV 之间、频率范围为0.5Hz 至100Hz。

    它将被使用的器件是一个 EEG 信号测量器件。

    您能不能为相同的器件型号推荐合适的器件型号。

    总之、我需要以下器件型号的最佳匹配:

    电流源电路(连接电路)中使用的运算放大器

    2.用于 wein 桥式振荡器的运算放大器( Kai 建议的电路)

    用作缓冲器的运算放大器。

    产品简介:

    产品将由电池供电、因此运算放大器的电流消耗需要更小、Iq 也应非常小。

       噪声密度、失调电压、偏置电流也需要非常低。压摆率也需要显著提高。

    等待 OP-AMP 的器件型号

    此致、

    Sushant Rajbhar

    e2e.ti.com/.../EI_5F00_current-source-6nA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushant、您好!

    与  使用电流更高的运算放大器相比、低工作电流运算放大器通常具有更高的噪声和更低的压摆率。 如果您需要更高的压摆率、比 使用 OPA2251或 LMC6462获得的噪声更低、则需要更高电流的运算放大器。 我确实认为最终决定使用的运算放大器可用于所有功能:V 至 I、正弦振荡器和缓冲器。

    您提到的是使用双极电源。 您能告诉我们 您计划使用哪些+/-V 电压吗? 此外、您是否知道最大静态 电源电流是多少? 一旦我们对电源要求有了更好的了解、这将有助于我们更好地为您提供放大器建议。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Thomas:

    此处使用的电源为+-3.3V。

    IQ 需要较低。 我目前没有这个数字。

    我知道功率和噪声之间会存在折衷。

    请建议可用于 EEG 应用的最佳解决方案。

    我认为系统中的信号非常低、因此低噪声应该是主要的标准。 由于频率在某些 Hz 范围内、因此压摆率可能会显著降低。

    此外、如果运算放大器的功率略大一点也可以。

    此致、

    Sushant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    正如我之前提到的、低噪声和低速度与低运算放大器工作电流不是同时存在的。 此外、当您提到低电流时、它并不能真正告诉我们您的应用 所需的最大运算放大器工作电流的级别。

    当我查看精密放大器在功率、噪声、带宽、压摆率等方面的最佳折衷时、我认为您应该考虑两个运算放大器、即 OPA2188和 LMC6482。以下是其产品说明书的链接:

    如果它们的电流过高、则有一些较低的电流选项;但不要期望噪声和速度一样好。 如果电流可能更高、则会打开其他选项。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程