This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 分流电流感应放大器

Guru**** 2929480 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA181, INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935978/shunt-current-sense-amplifier

主题中讨论的其他器件:INA199INA181INA213

尊敬的团队:

请告诉我以下要求的解决方案;

分流监控-双向范围最大+/-100A

2.低侧监控

工作电压高达100V 直流

4.优质、低成本的解决方案

谢谢、

Devayani Bodar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devayani、

    遗憾的是、"解决系统问题"并不是那么客观、因为我需要了解其他几个问题才能做到这一点。 例如、您需要模拟输出还是数字输出? 您是否需要系统中的比较器等反应硬件来响应过流或欠流事件?  

    我可以根据上面给出的信息分享、您应该能够使我们的许多双向放大器发挥作用、就像您在低侧实施时、负载将获取您提到的100V 工作电压一样、 器件检测到的共模电压将约为零。

    如果您正在寻找低成本、我将首先研究 INA181、这是一款具有模拟输出的成本优化型低侧双向器件。 如果您需要更高的精度、还可以查看 INA199和 INA21x 系列(即 INA213)。 如果您需要上面提到的其他功能、请告诉我、我可以提供其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews、您好!

    感谢您的说明、我是否可以使用 INA28x 来满足我的要求?

    分流监控-双向范围最大+/-100A

    2.低侧监控

    工作电压高达100V 直流

    4.优质、低成本的解决方案

    谢谢、

    Devayani Bodar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devayani、

    是的、INA28x 应该能够在这里工作。 也就是说、您在这里面临的挑战是分辨率与热性能。 您需要能够在这个200A 窗口内检测到的分辨率级别是多少? 您计划在什么电源电压下运行该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews、您好!

    电源电压最大为72V、分辨率在这里并不重要、我们将看到使用此器件可以实现的最佳效果。

    感谢您的支持、我们将为您提供最新进展。

    谢谢、

    Devayani Bodar