This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:AMC1302

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC1301, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930900/amc1302-amc1302

器件型号:AMC1302
主题中讨论的其他器件: AMC1301AMC1300

您好!

对于交流电流测量、 隔离放大器 AMC1301和 AMC1302将满足我的要求、但在这两个 IC 的器件比较期间、我发现输出带宽存在差异、但 AMC1302的数据表中没有有关输入带宽的信息。 请帮我了解选择 IC 与输入带宽相关的重要性。

此致、

Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    我建议使用 AMC1300和 AMC1302、而不是 AMC1301。 AMC1301是一款较旧的器件、直接替换为 AMC1300。 还提供了 AMC1300的高性能版本 AMC1300B。 由于隔离放大器的带宽最终由输出端的数字滤波器设置、因此输入带宽规格并不那么相关、因此不会出现在较新的器件数据表中。 如果以下带宽不够、我建议查看我们的隔离式调制器、例如 AMC1306或 AMC3306。   

    AMC1302与其他高电流测量器件相比具有优势、因为其输入电压减小了5倍。 这减少了通过分流电阻器耗散的功率、同时仍然实现满量程输入范围。  

    AMC1301带宽:190kHz (最小值)、210kHz (典型值)

    AMC1300B 带宽: 250kHz (最小值)、310kHz (典型值)  

    AMC1300带宽: 170kHz (最小值)、230kHz (典型值)

    AMC1302带宽:220kHz (最小值、280kHz (典型值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    下面是我的应用的方框图、AM 使用 AMC1300B 进行交流线路电流测量。 在数据表中、没有关于 AMC1300B 输入带宽的信息、该 IC 是否适合测量交流线路电流、其中转换器的工作频率为方框图中提到的两种不同频率(60kHz 和140Khz)

    此致、

    Kishore Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    这应该是好的。 AMC1300B 的带宽为 250kHz (最小值)、310kHz (典型值)、与140kHz 的最大频率相比具有足够的裕度。