This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:当共模电压=12V 时、INA180误差为何如此大

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA210, INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934275/ina180-why-ina180-error-is-so-big-when-common-mode-voltage-12v

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件: INA210INA214

大家好、

我使用 TI 工具评估 INA180  误差分析。 我发现、当共模电压=12V 时、误差非常大>100% 、如下图所示。

如果共模电压= 0V、 误差会减小。  

 您知道原因吗?  以及为什么误差与共模电压有关?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    根据您选择的分流电阻器、在满量程范围的下端进行测量时、输入端的信号分量可能会受到偏移、 这会产生您在 TI 计算器上看到的反向曲线(即、尝试使用100uV 偏移测量分流器上的100uV 信号会导致100%误差源)。 随着信号增大、这些影响会减小、误差的主要来源会变成增益误差、因为信号增大到远高于失调电压时、信号越接近信号的满量程范围。   

    与任何其他放大器一样、需要关注的信号是差分信号、我们希望放大器抑制共模信号、因为这对放大器而言并不重要。 放大器执行此任务的能力称为共模抑制比、简称为 CMRR。 INA180的 CMRR 通常为100dB、转换为10uV/V 这相当于当器件看到共模电压大于零时、器件通常会看到共模电压每伏特额外偏移10微伏、共模电压为12V 时额外偏移120微伏、CMRR 为100dB。 请注意、器件规格允许 CMRR 降至84dB、这将增加 UV/V、但我们还为此指定了最坏情况下的偏移、如数据表所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可提供更佳性能的简易解决方案是 INA210至 INA214系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然 INA210系列具有更好的失调电压、并且能够在低电流下改善误差、但它们并不是替代产品。  

    INA180采用 5引脚 SOT-23封装

    虽然 INA210系列采用尺寸更小  的6引脚 SC-70封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、谢谢。 尽管如此、它还是一种解决性能问题的替代方案。