This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:偏置电流

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929857/ina819-bias-current

器件型号:INA819

大家好、

有关 INA819偏置电流的快速问题。 在数据表中:
-第6页:最大 Ibias = 2nA、最高125°C
-在第11页、图10:高达几百 nA 的偏置电流。

我想图10中的设备有一个错误、我们应该读取"PAS"而不是"NAS"。 请确认吗?

谢谢  

POL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol、

    好的收获、让我与系统团队/产品定义者同步、尽快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    是否有关于此问题的任何反馈?

    提前感谢您的回复。

    POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol、

    很抱歉耽误你的时间、这个滑了。 正确、这是数据表拼写错误。 它确实应该说 PA,而不是 NA。 产品定义者知道这一点、并已将其添加到更新列表中。