This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:有关参数的一些问题...

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935296/opa4197-some-question-about-the-parameters

器件型号:OPA4197

降级器、

我对 OPA4197的数据表参数有如下疑问。

输入电阻是多少? (数据表中的数据是输入阻抗)
2.输入阻抗测量的测试预测是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在这里,请再次查看数据表:输入(差分)之间为100M Ω,并联为1.6pF,输入(差分)之间为10M Ω,信号接地(共模)之间为6.4pF。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我是否可以认为答案适用于问题2?

    问题1呢?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    Kai 回答了第一个问题。 OPA4197输入阻抗(Z)规范提供差分和共模 输入电阻以及输入电阻、在 Z 的后一部分为电容。

    例如   、差分输入阻抗的电阻部分大约为100兆欧、如表中针对 Zid 列出的那样。 OPA4197等电压反馈运算放大器的输入电阻极高、在大多数应用中通常不会产生任何重大影响。

    差分输入电阻是两个运算放大器输入在开环运行时的有效电阻。 因此 、它的特性描述 可与 开环增益测量设置一起执行。 我们不 会透露 运算放大器特性 电路的详细信息、因为我们采用了公司专有技术。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据我的客户反馈、输入电阻约为 G Ω、而不是100M Ω。

    它们使用 OPA4197作为输入为10V 的单增益缓冲器、测量的电流小于5nA。

    有人对此有什么建议吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    共模输入电阻是单位增益缓冲器中的重要因素。

    共模输入电阻定义为 R = du / di 的关系。 从数据表的图12可以估算-18V 至+15V 共模输入电压范围内的共模输入电阻:

    R ~ 40V / 25pA = 1.6 x 10^12 Ω。

    另一方面,数据表中规定的共模输入电阻为10^13欧姆,对应于等于中间电源的共模输入电压:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    要添加至 Kai 的评论:

    在 TA = 25°C 时、OPA4197输入偏置电流的额定最大值为+/-20pA、并在生产中测试为该最大值。 接近5nA 的输入电流大约为250倍过高。 OPA4197输入偏置电流的唯一方法可能是使用的偏置电流很高 、这是如果 TA 大约 为+125°C

    另一种可能是、由于安装了运算放大器的印刷电路板清洁不良、泄漏电流会增加到 OPA4197输入偏置电流。 清洁 PC 板后再开采的助焊剂残留物可能会在 PC 板上设置泄漏电流路径、从而破坏非常小、通常非常低的输入偏置电流。 这是 偏置电流非常低的 JFET 和 CMOS 输入 运算放大器电路中的一个常见问题。

    我们建议使用具有水溶性助焊剂的焊料将组件焊接到 PC 板上。 然后、在 DI 水中对电路板进行两次单独的超声波清洁。 每次清洁时更换水。 然后、应使用强制热气或将电路板放在烤箱中进行干燥。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程