This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300EVM:HYS=2mV、4mV、8mV 的测试报告

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/936030/ina300evm-test-report-for-hys-2mv-4mv-8mv

器件型号:INA300EVM

大家好、

我的客户期待一份 EVM 测试报告、其中将 HYS=2mV、4mV、8mV 设置为...

这用于在 AVL 中添加该器件。 请帮助提供此信息。  

如果没有、您是否有清晰的测试程序、以及您期望的折射结果是什么?

感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beginner、您好!

    感谢您深入了解该论坛。  我们确实提供了用户指南、其中介绍了如何使用 EVM 。  例如,当器件处于透明模式且输出电压已降至低于 rlimit*ilimit-HYS 时,迟滞会将 ALERT 重新置为低电平。  因此、如果 rlimit*ilimit = 2.5V、且 hys 引脚设置为4mV、则在初始触发后、警报将保持高电平、直到 Vout≤2.5V-4mV=2.496mV。