This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:输入共模范围

Guru**** 2541200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM393, TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/918405/lm2901-input-common-mode-range

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: LM393TLV1704

您好!

我是  德国纽伦堡一家公司的开发电子工程师。
我们处于一个开发阶段、在没有大量测试的情况下、我们无法再更改电路。
我们在 LM2901的共模输入范围方面存在问题。 我们超出了输入端0至 Vcc-2V 的规定范围。
在我们的电路中、比较器的电源连接到3.3V。
请考虑以下情况:
比较器减去输入处于共模范围内。
加上输入连接到162mV 至2.6V 之间的方波(Ton~=Toff)、周期为100µs μ s、因此我们超出了共模1.3V。
对于我们来说、输出在每个输入周期的低状态和高状态之间切换、这一点非常重要、不一定看起来是方形的。
输出是否会在-40°C 至105°C 的温度范围内切换? 边缘处将有多大的延迟?

正如在我们的案例中、一个输入超过了高达1.3V 的共模范围、与数据表的偏差将是多少? (来自数据表的值:输入偏置电流(IIB):最大-500nA、输入失调电压(Vio):最大15mV、响应时间:1,3µs μ s)

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    请参阅 LM393系列应用手册。 您的所有问题几乎都在这里得到了解答。

     https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf

    您将会信赖 LM2901的"特性"、在该特性中、只要一个输入处于有效范围内、输出就会正确-但需要付出一定代价。

    成本是当输入进入/退出有效输入范围和内部电路恢复时、可能会产生额外的延迟。 我们尚未对这一点进行完全表征-因为它不在规格范围内-但延迟可以是额外的微秒或二微秒。

    您的切换频率相当低、输入信号较大、因此我不会期望它"漏掉"任何脉冲。

    如果您想确定、则应使用轨到轨输入器件、例如 TLV1704。 TLV1704可直接替代 TSSOP 封装中的 LM2901。 或者减小输入信号振幅以使其保持在1.3V 以下、或者将比较器电源电压增加到>4.6V。

    最简单的方法可能是在输入端使用简单的分压器来降低输入振幅。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    非常感谢您提供的有用答案、但我想解决我们在 LM2901共模方面遇到的另一个问题:

    实际上、我们遇到的另一个问题是、上述 LM2901的另一个输入设置为基准电压、在最坏情况下为1.352V。 如上所述、电源为3.3V。 因此、共模范围介于0V 和1.3V 之间。 因此、我们的电压比允许 的边界高50mV、因此根据应用手册、低温时可能会出现问题。  

    我们还询问了另一家生产商(我们的第二个来源:STMicroelectronics)有关此问题的信息、他们说 组件将根据数据表在低至-38°C 的温度下正常工作

    我们想知道您对此的评论、因为您是我们列表中的主要生成者。 数据表将会出现偏差、具体情况是在哪个温度下?

    或者、您认为我们的系统无论如何都能在低至-40°C 的温度下运行、因为它很慢? (请参阅我关于此问题的第一条消息、我们在另一个输入处有10kHz 的切换信号)

    正如我们所说的、此时我们不能  简单地更改电路上的基准电压、因为我们已经在生产过程中完成了测试、新的更改将导致大量的测试成本。

    此致、

    阿拉扬的纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naser

    在这种情况下、我们不会期望 LM2901发生故障。

    卡盘