This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:从启用到 IFLAG/TFLAG 状态所需的时间

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914239/opa564-time-taken-from-enable-to-iflag-tflag-status

器件型号:OPA564
主题中讨论的其他器件: TCA9555

大家好、

客户正在将 OPA564 IFLAG/TFLAG 引脚连接到 TCA9555 I/O、默认情况下、当 TCA9555配置为输入而不驱动时、它是弱上拉电阻、路径上没有组件、他们需要知道 OPA564使能标志引脚输出 L 需要多长时间、我们是否有此数据? 谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很抱歉、这个 e2e 查询被忽略了。

    我返回到 OPA564设计审阅文档和文件中可能包含 IFLAG 和 TFLAG 时序信息的任何内容、但未找到任何内容。 遗憾的是、数据表未提供有关这些时序的任何线索。 我知道标志功能始于 检测电流和温度的模拟电路。 然后、这些感应功能中的信息进入  由 VDIGItAL 供电的逻辑电路。 这就是 IFLAG 和 TFLAG 输出与 CMOS 逻辑门兼容的原因、CMOS 逻辑门应该速度相当快。

    我查看了 OPA564上的一些客户文件、并找到了一位客户将 放大器置于电流限制中并观察 IFLAG 响应的位置。 DSO 每个分段的时间设置为几十毫秒、似乎 IFLAG 几乎是在 OPA564进入电流限制的同时出现的。 如果我不得不猜测它看起来好像在 100微岁以下发生。

    尽管与热标志 TFLAG 相关的 CMOS 电路速度很快、但此函数的速度必须考虑到热系统的热时间常数。 因此、根据热设计、反应时间应比使用 IFLAG 获得的时间慢。

    很抱歉、我没有更确切的信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas 和 Tamara:

    很抱歉我忘记了回答。

    感谢您的双重检查、现在还可以、  

    客户将 EN 和 IFLG 延迟时间测量为大约2us。

    祝你度过美好的一天! -)

    谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您将客户为 OPA564测量的 EN 和 IFLAG 延迟时间关联起来。 2us 听起来很合理。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程