This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:5V 电源参考设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917683/lm331-reference-design-for-5-volts-power-supply

器件型号:LM331

尊敬的:

我按预期进行了 LM331实验,但我有一个奇怪的信号输出,随着电压的增加,该输出变得更糟:

有什么想法吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请单击上方的"插入/编辑介质"按钮、并附上显示所有外部组件值、电压和输入信号的电路板原理图。  

    请注意 、频率输出引脚3是一个集电极开路输出、因此需要一个上拉电阻器才能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处找到我的原理图:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    有任何关于此请求的建议吗? 请看一下我的原理图。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM331频率输出引脚3是集电极开路输出、需要一个上拉电阻器才能正常工作、但您的电路的引脚3悬空-请参阅下面蓝色框中的内容。

    为了使电路正常工作、您必须将引脚3至10k 电阻器连接到 Vlogic -请参阅下面红色框中的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    很抱歉、我没有向您展示原理图的正确部分、但我已经有了这个上拉电阻器、请参阅下面的内容、因此问题出在其他地方。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4303883:

    假设您的 LM331 PC 电路板上没有电路连接问题、则其他因素会阻止电路按预期工作。 下面是一些我要检查的内容:

    1. 理想情况下、连接到 LM331引脚2的增益调节电阻 RS 为14千欧。  如果图14中的 RS 设置得过低、则电流源将过载、LM331将无法正常工作。
    2. LM331输入比较器引脚7输入的输入电流约为-80nA 至-300nA。 V 至 F 转换器的电压输入旨在由低阻抗源驱动;但是、在您的电路中、输入滤波器 R3的情况下、C3会考虑高阻抗(~R1 || R2)。 尝试移除 R1并使用低压直流电源直接驱动滤波器的输入。 查看 V 至 F 是否开始正常工作。 如果确实如此、则需要在 LM331输入之前缓冲 HV 分压器。 低功耗 CMOS 轨到轨输入/输出运算放大 器可满足该要求。
    3. LM331数据表中的 CL 指定为1uF、而在您的电路中、CL 指定为100nF。  与1 μ F 电 Ω(μF)串联的47k Ω 电阻器可提供迟滞、从而帮助输入比较器提供高线性度。 我怀疑 V-F 将在 不同的电容值下正常工作、但如果电路无法正常工作、则可能需要将其更改为1uF。
    4. 在某些时候、您可能需要尝试更换 LM331。 在处理或安装到 PC 板上时、可能会损坏它。

    请告诉我们其中的任何一项是否有助于使电路正常工作。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。