This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:BUF602 TINA 模型噪声密度差异

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF602, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932922/buf602-buf602-tina-model-noise-density-discrepancy

器件型号:BUF602
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

TINA 中 BUF602的输入电流噪声频谱密度存在差异。 数据表指出、它应该是2.1pA/sqrt (Hz)、而不是3.94pA/sqrt (Hz)。

请帮助我们纠正模型中的此差异。

PFB 有关以下内容的注射:

测试原理图:

2.数据表图

仿真图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Yash、  

    我下拉了该模型、实际上输入电流噪声约为3.94pA、我们在这个基于晶体管的模型中稍微了解了一下、但无法发现额外的项、  

    请勿将 Vref 引脚接地、它是一个电压为2.5V 的缓冲器-中间电源、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    不幸的是、这不是一个简单的修复。 由于模型结构、需要对整个模型进行返工、以便更准确地重新创建零件的电流噪声性能。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael 和 Hassan、您好!

    感谢您的评论和更正。 我将从 Vref 引脚断开接地。

    可以修复 TINA 模型吗? 该器件的 PSpice for TI 模型似乎也不起作用。  我从仿真中得到相同的0值。 在这种情况下、甚至不考虑电阻器噪声。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    不确定 PSpice 电路中的情况、您能否提供项目的存档版本? 请注意、PSpice 和 TINA-TI 模型基于相同的架构、在 PSpice 中不会产生不同的噪声结果。 在修复 BUF602模型时、我注意到了这个问题、但是整个模型需要重新设计、因此在不久的将来没有解决方案。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassan、

    很抱歉耽误你的回答。 PFA PSPICE files.e2e.ti.com/.../New-folder.zipfiles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    您正在查看输出电压而不是噪声的迹线。 请将 V (ONOISE)迹线添加到您的图中。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassan、

    我看不到正在生成任何噪声迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    您的噪声信号未被选择。 您需要选择"Noise (V^2/Hz)"对话框才能查看此跟踪。

    最棒的

    Hasan Babiker