This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:-澄清了 ILIM 引脚的合适 R 值/为什么 VOUT 被限制在1.4V?

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/918349/opa547---clarification-about-the-appropriate-r-value-for-ilim-pin-why-is-vout-limited-to-1-4v

器件型号:OPA547

团队、

以下 E2E 帖子的后续帖子由 Raymond Z.提供帮助:
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/899491/3325820#3325820

在某些电路板中、当 VLIM 上的电阻器等于750k 时、VOUT 似乎限制为1.4V。
原因可能是什么?
如果需要、我可以脱机共享原理图。

提前感谢。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    如果 RLIM 设置为750k、则 OPA547最大输出电流(Imax)被设定为大约33mA。 如果输出电压尝试摆动到超过33mA 限制允许的值、则输出将削波到等于 RL x Imax 的电压电平。 如果您移除输出负载或增大其电阻、则在输入电压相应增大时、您可能会看到输出摆动到更高的电压。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    您可以向我发送原理图吗?

    RCL = 750k Ω 会将 OPA547的电流限制为约合3034mA。 恒定输出电流约为12.2mA。 如果输出负载未在150欧姆时改变、输出电压应为150Om*12.2mA = 1.83V。  

    推测:如果输出 Rload = 1.4V、Rload = 1.4V/12.2mA = 114.8 Ω。 负载电阻器的容差是多少?

    根据数据表、电流限制容差指定为+/-30mA。 我想知道 Rcl 电阻器的值是否需要稍微降低。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。