This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:如何读取接近零的电流?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935315/ina290-how-can-i-read-current-near-to-zero

器件型号:INA290

INA290的输出电压为0.025V、因此在读取低电流时会使我们处于盲状态。 您是否有任何解决此类问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用更大的感应电阻器。

    (这就是为什么许多万用表要求您选择范围的原因。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶赛亚胡

    在测量低电流时、需要考虑电流检测放大器输入的 VOS、低摆幅和 Ib。  正如所指出的、增大 Rshunt 值将增大您输入的值、但在较高的电流下、您将会放弃功率损耗。  如果需要低至零的低电流测量、那么您可能需要寻找双向器件、因为 INA290是单向的、并且在基准引脚上的接地电压上放置一个电压、以在零电流时获得测量值。  在这种情况下、零电流输出电压将等于您的 Vref 电压。

    电流感应放大器对测量的影响。

    Vos --> 这将影响您测得的最低输入电压。  如果 Vos = 12µV μ V;增益为500 = 12µ μ V*500 =6mV 时的误差 (这不是限制因素、而是解释了其他器件的限制。

    低摆幅--> 这是可达到 GND 的最低输出。  因此、如果 VOS 在输入端放置0V 时不处于主导地位、那么这是您可以测量的最小值。

    IB --> 在 µA μ A 的极低电流应用中,输入偏置电流将对测量中的误差产生不利影响。  对于该器件、IB 处于30µA μ V 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier 的回答。
    问题仍然存在。 我需要接近0的读数。

    可能是 TI 专家、但可以详细说明其他方法、例如:在 GND 桥臂和电路接地之间添加100欧姆电阻器。
    这个简单的 TRK 可以解决这个问题、但我需要一些细节、例如:
    1 -工作电流与温度变化间的关系。
    工作电流与共模电压间的关系。
    工作电流与模拟输入信号间的关系
    等等。
    可通过软件轻松校准静态工作电流影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yesaiahu、

    输出受到限制、但这不会改变输入级侧的限制。 正如我提到过的、如果您想要更精确的数字、则需要使用具有 Vref 引脚的双向器件、以便在输入为零时控制输出电压。   

    您可以更改输入并添加一个电阻器、然后使用输入偏置电流、这对您有利、但我不建议这样做、因为这会增加 Vos、增益误差和共模抑制误差。  

    我们提供了您在数据表中要求的三个图中的两个。  由于您考虑的是低输入、请注意数据表中所示的带宽限制以及当您在输入端低于0V 时 INA290需要一些时间才能恢复。  我在下面附上了屏幕截图。