This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311B

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933849/amc1311-amc1311b

器件型号:AMC1311

您好!   

我使用 AMC1311 进行直流高电压测量、我需要计算差分电压(VoutP 和 VoutN)、并使用线路的公式(Y=MX+C)计算差分电压。

请确认我在 Y 轴中考虑的值完全正确。 (2.7伏、1、44伏 和0.1伏)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    是的、您的值正确。  

    削波前的输入电压通常为2.516V。  

    共模输出电压的额定最小值为1.39V、典型值为1.44V、最大值为1.49V。

    失效防护输出电压典型值为–2.6V、最大值 为–2.5V。

    使用此典型共模输出电压和-2.6V 的典型失效防护输出电压、我预计上限为2.74V、下限为0.14V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的回复。

    对于使用直线等式进行计算的方法、我们是否有任何计算差分电压(Vout_P 和 Vout_N)的特定方程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    不、直线计算就足够了。