This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:OPA2227

Guru**** 2391145 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916956/opa2227-opa2227

器件型号:OPA2227

您好!

请我是否可以将 OPA2227视为单/双电源电压? 还是仅适用于双电源电压?

谢谢

Ahmed Sabry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    使用数据表信息将 OPA2227作为双电源(+/-)运算放大器最容易应用。 但是、几乎任何最常由双电源(+/-)供电的运算放大器都可以由 V+和接地等单电源供电。 包括 OPA2227。

    对于 OPA2227、输入电压范围 VCM 范围为(V–)+2V 至(V+)–2V。如果+/-15V 电源更改为单个+30/0V 电源、则 VCM 现在以低端上的0V 为基准、而不是-15V、 而不是高端上的+15V  电压输出范围的额定条件类似、即(V–)+2V 至(V+)–2V。这些限值以所使用的单电源 V-(0V)和 V+(+30V)电压电平为基准。

    请参阅以下主题的 TI、Burr-Brown 应用手册:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的回答、一般来说、我是否可以考虑将任何具有双电源电压的运算放大器与单电源电压搭配使用? 还是应在数据表中列出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    是的、我不知道有什么例外情况、其中最常使用双电源的运算放大 器无法配置为使用单电源。 只需 小心操作、确保 输入和输出电压范围在电源方面得到正确参考、正如我在之前的响应中所演示的那样。

    如果将+/-15V 运算放大器应用于+30V/0V 单电源应用、并且输出负载电阻器接地、则运算放大器输出将仅为接地提供电流。 在最初的+/-15V 应用中、同一输出 可根据输出极性灌电流和拉电流。 但被指定为"单电源运算放大器"的运算放大器也是如此。

    单电源运算放大器很受欢迎、因为它们被设计成具有一个输入共模电压范围、此电压范围通常扩展至电源轨或稍高于电源轨。 它们的输出电压摆幅范围也非常接近电源轨。 这通常使得它们比最初打算使用双电源的运算放大器更易于应用。 后者中的许多都没有指定给电源轨的输入和输出电压范围。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。